This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:100 欧姆的差分阻抗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610349/ds320pr410-differential-impedance-of-100-ohms

器件型号: DS320PR410

您好、

我有关于 DS320PR410RNQR 的技术问题。 数据表指定了 100 欧姆的差分阻抗。 但是、从 Intel CPU 通过插槽到 PCIe 转接卡的信号路径设计为 80 欧姆。 使用 80 欧姆的阻抗环境是否会对信号完整性或器件性能产生任何重大影响?

410.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DS320PR410 可支持 85 Ω 差分阻抗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    明白了、谢谢!

    Jeff