This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:适用于 24V 系统的端子电阻器封装选择

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610380/tcan1146-q1-footprint-selection-of-terminal-resistor-for-24v-system

器件型号: TCAN1146-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们计划在 24V 系统产品中使用 TCAN1146-Q1、现在我们混淆了哪个 1206 封装端子电阻器足以应对 CAN 线路电池短路(电压范围为 16 至 36V、正常电压为 24V、负载突降电压为 58V)?

您能否帮助检查 1206 封装的额定功率损耗是否正常、是否可以对蓄电池短路?

image.png