This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:UB935 链路问题和链路数据速率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610641/ds90ub935-q1-ub935-link-issue-and-the-link-data-rate

器件型号: DS90UB935-Q1

您好、

我对 UB935 的正向数据速率有疑问。

image.png

在该表中、是否意味着正向数据速率在同步模式下由基准时钟控制?

因此范围为 23x160=3680 至 26x160=4160Mbps。

但数据表显示速率最高仅为 3.16Gbps。

数据速率是固定的还是可调节的?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    正向通道速率将由同步模式下的基准时钟决定并可调节。 由于串行器上有 CSI-2 接收器、因此最大 CSI-2 带宽为 2.528Gbps。 我建议确认 DS90UB935-Q1 的修订版 C 可参考、因为本数据表更新阐明、正向通道速率最大为 4.16Gbps、而不是 3.16Gbps。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    我的数据表已经过时。

    感谢您提供的信息。