This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:您可帮助查看 DS90UB947 的寄存器设置值吗?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609962/ds90ub947-q1-could-you-pls-help-review-the-register-setting-value-for-ds90ub947

器件型号: DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: ALPUSB2ANY

亲爱的

  有时、DS90UB947TRGCRQ1 输出到显示屏幕可能会出现图像抖动。客户怀疑该问题是由 DS90UB947 寄存器设置问题引起的。 您可以帮助查看 DS90UB947 的寄存器设置值吗?

  DS90UB947TRGCRQ1 能否自行输出色条? 如果是、应使用哪个命令?

DS90UB947 寄存器 value_1.txt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    在解串器上、是否检测到任何失锁? 您可以探测 DES 上的锁定引脚、以进行检查。

    此外、在串行器的 0xA 寄存器上检测到 CRC 错误。 它们是否在开始时被清除并且在闪烁后仍然被观察到?

    在多个经过测试的电路板上观察到闪烁的频率如何?

      DS90UB947TRGCRQ1 能否单独输出色条? 如果是、应使用哪个命令?

    要输出 947 生成的色条、您可以使用 947 上的图形生成功能。 最简单的方法是通过 I2C 从计算机连接到器件、并使用 FPD-Link GUI Analog LaunchPad。 它有一个图形生成选项卡、用于输入时序、时钟速率以及启用色条和测试图形。

    如果您需要对此进行澄清、请告诉我。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram、

       感谢您的及时回复!

    1.锁定引脚保持高电平。

    寄存器地址 0x0a 的值不是固定的。 正常显示时、0x0a 的值在不同时间变化、显示异常时也是如此

    3.异常显示的频率相对较低,每几十次开机和关机循环发生一次异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    1.您是否还能描述所观察到的问题。 它是持续闪烁还是偶尔闪烁? 您能分享这个样子的图像或视频吗

    如果问题持续发生、也可能与上电循环有关。 请检查是否遵循了数据表“上电要求和 PDB 引脚“部分中的序列。

    2.寄存器 0xA-0xB 中的值是否会在不同时间增加? 您能随时间推移监控这些寄存器并进行检查吗?

    3.请检查模式生成是否仍然出现问题。  

    如果 SER PatGen 出现问题、请尝试使用 DES PatGen。 解串器也可以通过 I2C 连接到 ALP 程序、并编程为模式生成。

    这里使用的解串器是什么?


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haque

    1.您是否还能描述所观察到的问题。 它是持续闪烁还是偶尔闪烁? 您能分享这个样子的图像或视频吗
    如果问题持续发生、也可能与上电循环有关。 请检查是否遵循了数据表“上电要求和 PDB 引脚“部分中的序列。

    答复:这是一个偶然的问题、概率约为 1/100。 有关详细信息、请参阅随附的视频。

    上电序列符合数据表中的“上电要求和 PDB 引脚“部分。

    2.寄存器 0xA-0xB 中的值是否会在不同时间增加? 您能随时间推移监控这些寄存器并进行检查吗?

    回复:寄存器 0xA-0xB 中的值仅发生变化(没有显示持续增长趋势)。

    3.请检查模式生成是否仍然出现问题。  

    如果 SER PatGen 出现问题、请尝试使用 DES PatGen。 解串器也可以通过 I2C 连接到 ALP 程序、并编程为模式生成。

    答复:能否提供 SER PatGen 测试模式和 DES SER PatGen 测试模式的配置参数? 电流分辨率为 1024×600。 我们没有 ALP 程序。

    这里使用的解串器是什么?

    回复:DS90UB948

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的翁:

    请通过以下链接下载 ALP 程序: https://www.ti.com/tool/ALP

    然后、您可以在将 I2C 与 USB2ANY 或 Aardvark 连接在一起的情况下从笔记本电脑运行该 SDK。

    对于手动寄存器参数、我们需要有关显示消隐(前沿,后沿,同步宽度)、像素时钟速率以及活动周期 (1024 x 600) 的信息。   


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haque

    显示空白请参见图。

     e2e.ti.com/.../6560.VIDEO.mp4

    添加视频  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的翁:

    请尝试使用以下脚本查看测试图形:

    e2e.ti.com/.../947_5F00_patgen_5F00_script_5F00_0128.txt



    此外、请检查是否在上电期间实现了 TI 提供的勘误表。  如果您尚未添加  勘误表、请向您的现场应用联系人咨询勘误表文档。

    请告诉我 测试模式是否显示了问题。 您可以对测试图案进行下电上电、然后对其进行编程、以检查多次循环后是否出现闪烁。

    此致、
    Ikram