This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:查询 UB954A MIPI 复制支持

Guru**** 2904880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599807/ds90ub954-q1-query-about-ub954a-mipi-duplication-support

器件型号: DS90UB954-Q1

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

UB954A 数据表中提供了一个数据表、该数据表支持重复使用 MIPI 进行并行处理。 对于并行处理、我们计划使用以下架构。

计划 A:

所以我们有几个与相同内容相关的问题。

1.上图是否会产生任何 I2C 冲突? 可以使用寄存器设置来分配 I2C 地址。 如果是、请建议可能的值。 此外、请通过硬件设置建议可能的 I2C 地址。

2.中间 Deser-Ser 在 MIPI 路径中引入了多长时间的延迟?

3.是否可以使用 MCU 来配置中间 Deser-Ser 芯片组的寄存器、而不是根据 SOC1/SOC2 来配置?

计划 B:

我们还准备了另一种架构、无需将 MCU 用于寄存器配置。 请参阅下面随附的第二个图。

这里也有前面提到的类似问题。

1.上图是否会产生任何 I2C 冲突? 可以使用寄存器设置来分配 I2C 地址。 如果是、请建议可能的值。 此外、请通过硬件设置建议可能的 I2C 地址。

2.中间 Deser-Ser 在 MIPI 路径中引入了多长时间的延迟?

3.您能否通过避免可能的寄存器冲突(如果有)、为串行器和解串器建议一个寄存器配置序列

您能否回顾一下架构、让我们知道建议的设计是否按预期工作、或者是否需要进行任何其他更改? 非常感谢您在此架构审查阶段提供的意见。 另外、请对我们提出的问题作出答复。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    带有 UB913A 的摄像头是否已经存在? 由于 913A 的输入显示为 MIPI、但使用 UB913A 时不支持该输入。 对于 MIPI 图像传感器、建议根据成像仪数据速率使用 UB935 或 UB953。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hamzeh Jaradat 

    感谢您的答复。

    是的。 摄像头采用  UB913A 作为串行器。

    UB913A 是否接受 MIPI 作为输入?。 因为我们是从一家供应商那里购买的这款摄像头。

    如果您也能回答其他问题、我们将不胜感激。

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    UB913A SER 具有一个并行接口、而不是 MIPI。

    在复制器上、最好使用以下命令:

    [quote userid=“432284" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599807/ds90ub954-q1-query-about-ub954a-mipi-duplication-support 上述图是否会产生任何 I2C 冲突?。 可以使用寄存器设置来分配 I2C 地址。 如果是、请建议可能的值。 此外、请通过硬件设置建议可能的 I2C 地址。

    无 I2C 冲突、因为地址不同。

    数据表中列出了可能的硬件设置。

    通过软件设置的可能值=任意值。 以上都可以。

    [quote userid=“432284" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599807/ds90ub954-q1-query-about-ub954a-mipi-duplication-support 中间 Deser-Ser 在 MIPI 路径中引入了多长时间的延迟?

    最大延迟为传输数据的~ 2 行。 请参阅此 E2E 主题

    [quote userid=“432284" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599807/ds90ub954-q1-query-about-ub954a-mipi-duplication-support 我是否可以使用 MCU 来配置中间 Deser-Ser 芯片组的寄存器、而不是根据 SOC1/SOC2 来配置?

    是的、这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hamzeh Jaradat 

    感谢您的建议。

    对于串行器/解串器芯片组、我们也有一些强制性要求。

    我们的摄像头系统目前包含可接受并行输入的 UB913A。 我对引入 UB954A 或 UB936Q1 作为重复器件的输入的可能性有疑问。

    我们的要求如下:

    1. 对于 SOC2、我们希望将 UB913A 连接为串行器。
    2. 对于 SOC1、我们可以灵活地将 UB913A、UB953A 或 UB935Q1 作为串行器进行连接。
    3. 此外、在 SOC2 附近、我们必须使用 UB914A/UB960Q 作为解串器(这是强制性要求)(并联/MIPI)。
    4. 对于 SOC1、我们可以使用 UB954A、UB960Q 或 UB936Q1、但它需要提供 MIPI-CSI2。

    请针对任何可能的设计更改提出建议以满足这些要求、同时确保 SOC2 路径保持不变。

    期待您的建议。

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    将 UB913A 与 UB954 或 UB936 配对不会出现问题。 此外、将 UB913A/UB953/UB935 与 UB954/UB960/UB936 配对也不会出现问题。 此外、将 UB913A 与 UB914A/UB960 配对也可以。 但是、您无法将 UB954/UB936 输出 (CSI-2) 连接到 UB913A 输入(并行)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hamzeh Jaradat 

    是否有任何其他解串器芯片组可用于将 FPDLink3 输入复制到并行数据(类似于 UB954A 重复 MIPI)?

    此外、TI 是否有任何机制/芯片组可用于对进行转换

    1. MIPI 转并行数据
    2. 并行 MIPI

    此致

    Sebin Thanchan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是否有任何其他解串器芯片组可用于将 FPDLink3 输入复制到并行数据(类似于 UB954A 重复 MIPI)?

    您要寻找具有双路输出(并行数据)的 DES 吗? 如果这是问题、答案是否定的 我们只有单输出并行数据 DES。 但是、您可以使用 12 通道 1:2 多路复用器/多路信号分离器、例如 TMUX162-Q1。

    [引述 userid=“678779" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599807/ds90ub954-q1-query-about-ub954a-mipi-duplication-support/6185157

    此外、TI 是否有任何机制/芯片组可用于对进行转换

    1. MIPI 转并行数据
    2. 并行 MIPI
    [/报价]

    没有与 MIPI 并行或并行的单芯片 MIPI。 可以使用 SER/DES 解决方案来实现这一点。 即并行 SER 与 CSI DES 配对、或相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hamzeh Jaradat 

    问题 1:

    请查找随附的图供参考。

    我们希望这符合您之前的建议。 要进行确认、使用 MIPI CSI-2 并行转换器/桥接器应该可以解决该问题、对吗?

    此外、您能否建议所需的并行数据位深度 UB913 ? 我们应该计划获得 10 位、12 位、14 位或 24 位并行数据吗?

    您能否假设有一个配置、指定此流水线中可实现的最大带宽 之间的比较 MIPI 转并联电桥?

    问题 2:

    您还提到了一种使用串行器/解串器 (SerDes) 对的替代方法。 所附图是否代表了您所考虑的架构? 如果是、您能否确认此配置支持的最大带宽?

    此致

    Sebin Thanchan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们希望这与您之前的建议一致。 要确认、使用 MIPI CSI-2 并行转换器/电桥应该可以解决该问题、对吗?

    是的、这对我来说看起来很好。

    此外、请告知所需的并行数据位深度 UB913 ? 我们应该计划 10 位、12 位、14 位或 24 位并行数据吗?

    UB913A 支持最大 12 位电压。 该器件在物理上仅具有 12 个数据输入。

    您能否在假设配置的情况下指定此流水线中可实现的最大带宽 之间的比较 MIPI 转并联桥接器?

    此处的瓶颈将是 UB913A、因为它最高可支持 1.4Gbps 的速率。

    您还提到了一种使用串行器/解串器对的替代方法。 所附图是否代表了您所考虑的架构? 如果是、您能否确认此配置支持的最大带宽?

    UB935 路径最多可支持 2.5Gbps 的速率、UB914A 路径最多可支持 1.4Gbps 的速率