This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:将 DS90UB947 与 DS90UB926 配对后、绿色和蓝色的最低两位缺失

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608734/ds90ub926q-q1-after-pairing-the-ds90ub947-with-the-ds90ub926-the-lowest-two-bits-of-green-and-blue-are-missing

器件型号: DS90UB926Q-Q1

与 DS90UB926 配对使用的 DS90UB947 采用默认配置。 链路建立后、导通达到、LOCK 为高电平、HS、VS DE 和 PCLK 都正常。 但是、DS90UB926 的 RGB 输出缺少绿色和蓝色的两个最低有效位。 连接到 DLPC120 时、投影图像会显示绿点。 这可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    听起来像是 18 位与 24 位颜色不匹配。 您能否检查将 926 配置为什么 bpp 以及 947 配置为什么 bpp?

    您可以查看 926 侧的寄存器 0x22 以及 Mode_Sel  

    此外、您还可以检查 947 寄存器 0x12、确保颜色模式正常。  

    947 数据表

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    926 的 0X22 寄存器被设置为 0X98,947 的 0x12 寄存器被设置为 0x00、但 G0、G1、B0、B1 没有数据输出并保持为 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为没有 RGB G0、G1、B0、B1 会在连接到 DLPC120 时导致显示屏的梯度区域出现绿色像素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 SerDes 设置为 24bpp …… DLPC120 是否 固定为 24bpp?  

    请 947 内部 patgen 和 926 内部 patgen 查看是否出现相同的问题?

    您可以使用不同的时序模式运行 SER 和 DES 内部图形:

    1. 使用内部 CLK 运行 947 内部 Patgen — 查看是否发生相同的故障
    2. 使用外部 CLK 运行 947 内部图形生成器 — 查看是否发生相同的故障  
    3. 对 926 侧重复步骤 1-2
    4. 确保 安装了 ALP 以运行 Patgen 测试

    此外、您还可以检查以下各项:

    1. 串行器/解串器输出和 DLPC120 输入之间的数据映射/引脚分配问题
    2. 时序配置问题什么视频分辨率 PCLK 频率等?
    3. 颜色顺序不匹配 (RGB 与 BGR)
    4. 接口信号完整性问题
    5. 硬件连接问题?

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 使用内部 CLK 运行 947 内部 Patgen — 发生相同故障
    2. 使用外部 CLK 运行 947 内部图形生成器 — 发生相同的故障  
    3. 使用内部 CLK 运行 926 内部 Patgen - G0、G1、B0、B1 CAN 输出  
    4. 使用外部 CLK 运行 926 内部 Patgen - G0、G1、B0、B1 可以输出。这里到底是问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您收集数据。  

    概括来说、如果这里使用了色条、则 926 和 DLP 之间的连接似乎正常(没有硬件问题或颜色设置不匹配等)。 在 947 和 926 之间似乎发生了一些事情、这可能是 BW 问题或正在使用一些不正确的寄存器设置等。或者可能不太可能出现一些硬件问题 (FPD 信道交换 Dout0 连接到 RIN1、DOUT1 连接到 RIN0)、类似此类问题的数据正在交换。  

    后续步骤:

    1. 当您说 G0、G1、B0、B1 工作正常时、您能确认这里使用的是什么 patgen 吗? 那是色条吗?  
    2. 此处使用的视频时序和 PCLK 是什么?
    3. 这是单个设备故障还是您的多个系统显示相同的问题?
    4. 我们能否在失败时得到 947-926 主页寄存器的完整寄存器转储?
    5. 我们可以查看您用于初始化 947 - 926 的脚本吗
    6. 您有 947 和 926 绑定到哪些模式配置 (strap) 设置?
    7. 电源时序根据数据表进行了验证?
    8. 复制率?
    9. 有多少系统显示此故障?
    10. 是否进行了 ABA 交换?

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 当您说 G0、G1、B0、B1 工作正常时、您能确认这里使用的是什么 patgen 吗? 那是色条吗?   ----- 纯白色
    2. 此处使用的视频时序和 PCLK 是什么?   -----   
    3. 这是单个单元故障还是多个系统出现同样的问题? 所有样本都有相同的问题。
    4. 我们能否在失败时得到 947-926 主页寄存器的完整寄存器转储? -----   
    5. 我们可以检查用于初始化 947-926 的脚本吗   ----- PDB 降低 100ms 然后上升、使用默认设置;
    6. 您有 947 绑定到了什么模式配置  ----- RGB888、I2S 禁用
    7. 电源时序已根据数据表验证? 是的
    8. 复制率?                ----- 100%
    9. 有多少系统显示此故障?  ----- 全部
    10. 有没有做过 ABA 交换   ? 是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Juan、

    Fadi 今天已经离开了,但明天应该和你一起回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了增加一些细节、947 的内部模式 (RGB888、外部 CLK 31.5MHz、分辨率 864*480) 通过 FPDLINK 发送到 926。 锁定和通过均为高电平、HS、VS、DE 和 PCLK 均正常、R7-R0、G7-G2、B7-B2 均存在。 只有四位 G1-G0 和 B1-B0 为零。 在 926 中的内部模式之后、HS、VS、DE、PCLK 都正常、输出 RGB888 也没有丢失位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    由于达拉斯的极端天气事件(暴风雪)、我们本周未能将其提交给实验室。 一旦天气晴朗、我将在达拉斯的一个长凳上安装此设置、而且通勤到校园是安全的。 我需要将其放在工作台上、并进行一些测试以查看发生了什么。

    让我们根据天气条件通过此星期五或下一个星期一来实现这一目标。  

    您是否有可以为 926 和 947 电路板提供的原理图? 我想检查连接、同时请提供您的 init 脚本。  

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我使用显示时序在实验室的设置上进行了测试。 我看不到任何问题。  

    e2e.ti.com/.../947_5F00_926_5F00_Patgen_5F00_Testing.pdf

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在将 947 与 926 配对、RGB 输出不再缺少位。 但是、在连接到 DLPC120 后、绿色点在纯色或色条上不可见、但绿色点仍会出现在具有复杂图像梯度区域的区域中、而绿色点仍会出现。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您能否发送 复杂图像梯度区域的完整计时从计时的角度来看、复杂图像和 patgen 之间有什么不同? 就 SerDes 而言、我们不关心视频的内容、只需穿过视频即可。 唯一会影响视频的是实际时序 (Htotal、Vtotal、PCLK、bpp (18 对 24) 等)。内容本身仅通过传递。  

    - Fadi A.