This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:具有 EtherCAT 和 MI 链路检测功能的 DP83826 (a) I

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610237/dp83826i-dp83826-a-i-with-ethercat-an-mi-link-detection

器件型号: DP83826I

如果 DP83826 (A) 与 Beckhoff EtherCAT IP 内核搭配使用、则可以看到 Beckhoff PHY 附录

(https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev3.2.pdf)

Beckhoff 希望在使用 IP-Core 3.xx 版本时禁用 MI 链路检测、因为此版本正在对 PHY 寄存器 9 进行写入访问。

如果将具有激活 MI 链路检测功能的 IP-Core 3.xx 与 DP83826 (A) I(增强模式)配合使用、会发生什么情况。 该寄存器中的哪些位发生更改?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果在较旧的 IP 内核上通过 DP83826A 启用了 MI 链路检测和配置、则它可能会尝试通过寄存器 9 配置 DP83826A、并轮询该寄存器以了解链路状态。

    这里的问题是 DP83826A 上的寄存器 9 不用于配置 PHY 地址或链路状态。 寄存器 9 有一些其他配置选项、如果您的控制器具有活动的 MI 链路检测/配置、则 IP 内核可能会更改这些选项。

    我不确定具体的寄存器写入会影响 0x9、因为这不是 DP83826A 的专门用例。 我建议禁用 MI 链路配置和检测、如 您链接的 PHY 选择指南中所述:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我也在与 ETG 联系.

    我从 ETG 获得以下信息:

    尊敬的 Donner 先生:

    我已经向开发人员阐明了 EtherCAT IP 核心版本 3 中函数的确切背景、以及在 PHY 选择指南中进行注释的原因。

    EtherCAT IP Core V3.0.10 将 0x0000(端口 0)或 0x0400(端口 1-3)写入寄存器 9。

    从 EtherCAT IP 内核 V4.0.0 开始、ESC 仅写入千兆位 PHY 的寄存器 9。

    所有 16 位始终都被写入。

    数据表中的注释源自 TI TLK1xx PHY 的相关经验、后者随后将无法正常工作。

    这些 PHY 具有默认设置为 1 的未记录的可写位。

    该注释随后扩展到使用寄存器 9 但没有标准分配的所有 PHY、​​例如 DP83826。

    根据数据表、DP83826 应使用值​​0x0000 和 0x0400 正常工作。 不过、写入了一个保留位(数据表指出的位 10 不应可写)、并且清除了位 5(稳健的自动 MDIX)。 不过、这应该是可以接受的。

    但是、我们无法发布这种配置、因为数据表可能不完整(根据我们在上述 TI TLK1xx PHY 的经验等)。

    另一方面、只需在 DP83826 等 100Mbit PHY 上禁用 MI 链路检测和配置、此功能的主要目的是防止与千兆位 PHY 建立 1000Mbit 链路。

    我希望这回答了有关影响的问题–我们不能排除交互、包括可能未记录的位导致的交互。


    然而、我们不能排除其他可能性。 由于 100Mbit PHY 的运行并不严格要求使用该功能、因此我们建议禁用 MI 链路检测和配置。

    因此、 DP83826 寄存器中唯一 设置为 1 的位(不是 A)是位 10、它是只读的。


    此人n´t 也说过任何关于知识产权核心的阅读行为。


    n´t、写入 IP Core(V3.xx 激活的 MI 链路检测)时、您需要更改此寄存器中的任何内容。 您同意吗?


    此致
    Thomas Donner



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我同意写入的 0x0000 和 0x0400 值只影响稳健自动 MDIX 的默认值。 如果这些是唯一可能的寄存器写入、 并且您并不担心自动 MDIX、则从 PHY 功能的角度来看、这可能没有问题。

    为了我自己的理解、您是否需要在设计中保持激活 MI 链路检测和配置? 根据 ETG 的回复、这应该可以在 100M PHY 中禁用。

    另一方面、只需在 DP83826 等 100Mbit PHY 上禁用 MI 链路检测和配置、此函数的主要目的是防止与千兆位 PHY 建立 1000Mbit 链路。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为旧的 PHY-IC 最后可采购期限、我们不得不重新设计 2 块 PCB。
    在这两个平台上、我们提供了 3 种不同的以太网协议。 协议的取消由用户加载的固件完成。

    如果在平台中进行较大的硬件更改(可能是 PIN 更改)、我们可以防止用户在平台中加载错误的固件。
    我们努力生成新的固件构建目标并支持它们多年(旧版本和新版本* protocolls 数量)

    n´tn´t 在设计中没有通过更改 PHY 进行任何引脚更改、两个 protocoll 栈已经知道 DP83826、因此这个寄存器问题可能是我们不得不或不需要在未来 10 年内生成或不生成 3 个新的固件目标并支持它们的唯一原因。

    这就是为什么我为信息而斗争。

    此致

    Thomas



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的背景。

    如果您对此器件有任何疑问 、或者在系统中设计 DP83826 (a) 时需要帮助、请告诉我。

    此致、

    Shane