This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:TUSB319-Q1 Google 手机充电器问题

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320EVM, TUSB319EVM, TUSB319-Q1, TUSB320, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607032/tusb319-q1-tusb319-q1-google-phone-charger-issue

器件型号: TUSB319-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB320、TUSB320EVM 、TUSB319EVM

您好的团队、

客户发现 Google Charger 电源关闭/启动失败。

我们请这个 E2E 论坛进行讨论。

              谷歌像素 10.

非活动断开/反向连接

开来

开来

(UUT 处的 USB-Type-C)

开来

开来

关闭/打开显示器

开来

开来

重新启动

开来

开来

断电/启动

失败

失败

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    感谢您发布此 E2E。 如前所述、如果客户可以在成功和断电期间确认 CC 引脚上的电压、我将不胜感激。 我们本质上需要捕获三种状态:初始连接(成功时)、TUSB319-Q1 复位期间的引脚以及 TUSB319-Q1 退出复位后的引脚。

    理想情况下、CC 引脚在成功连接期间会被下拉。 在复位期间、如果 TUSB319-Q1 未通电、则不应上拉 CC 引脚。

    此外、客户能否通过监控 ID 引脚来查看上电、复位和复位后的状态?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    是否也可以在测试期间监控 TUSB319-Q1 的 ID 引脚? 此引脚可以很好地指示是否已进行 Type-C 连接。 如果 ID 引脚被下拉、TUSB319-Q1 会检测到有效的 Type-C 连接。 如果 ID 引脚为高电平、则 TUSB319-Q1 未检测到连接。

    电子标度电缆主要用于电力输送 (PD) 功能。 TUSB319-Q1 不支持 PD 功能或 VCONN 功能。

    在哪里测量 CC 引脚? 在 Pixel 10 上、还是银盒的 Type-C 连接器上?

    查看提供的波形、好像银盒在重新启动后通电时没有通过 CC 引脚建立连接。 此外、像素 10 似乎正在尝试配置为 DFP。 这可能是一个问题、因为 TUSB319-Q1 也会尝试配置为 DFP:

    幻灯片 6 CC2 的红线在银盒启用前后保持高电平、表示未建立连接。 此外、CC2 保持高电平表示像素 10 正在尝试配置为 DFP。

    如果您查看关闭银盒的 iPhone 的波形、您可以看到 iPhone 不断切换 CC2 高低。 这表示 iPhone 配置为 DRP、并可以配置为 UFP 或 DFP。 由于 TUSB319-Q1 是 DFP、因此 iPhone 可能会配置为 UFP 并建立连接。 我怀疑像素很难建立连接、因为这两个器件上的 CC 控制器都尝试配置为 DFP。

    如果您只打开了未连接电话的银盒、则应将其中一条 CC 线路上拉、类似于 Pixel10 拉动 CC 线路的方式。

    如果可能、我想看到仅连接银盒的 CC 引脚、以及翻转 Type-C 电缆以确保 CC 引脚在两个方向上都按预期上拉。 此外、使用非 EMarker 电缆查看 CC 引脚也会更好、以了解两根电缆之间的差异。 如果可能、请再次监控 ID 引脚。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    CC 引脚在 USB 集线器输出端口和连接到手机的电缆之间的分线板上进行测量。  

    我已通过电子邮件向您发送了请求的波形。

    在进行 USB IF 认证的 Type C 互操作性测试时、是否必须使用电子标记电缆?  

    谢谢、

    Yvonne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    我们的团队今天在美国度假。 请在度假后的 1 月 20 日收到回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    感谢您收集这些波形。  iPhone 和 Pixel10 之间的 CC 引脚波形似乎存在一些差异:

    使用 iPhone 时、您可以看到在银盒通电之前、CC1 引脚正在切换。 这可能是因为 iPhone 配置为 DRP、并且由于未连接、CC 引脚会切换为高电平和低电平。 然后、银盒通电后、您会看到 ID 引脚在变为低电平之前短暂变为高电平。 这表明 TUSB320 正在通电、看到与 Pixel10 的连接并开始 CC 引脚上的 CC 协商过程、ID 引脚变为低电平表示其连接成功。

    但是、在相同情况下使用 Pixel10 时 、您可以看到、即使在银色盒通电之前、CC2 也会被拉高、而 iPhone 场景是其中一个 CC 引脚切换为高电平和低电平以寻找连接。 即使上电后、ID 引脚也不会切换高电平并一直保持低电平、这让我想知道 EMarker 电压是否可能导致 CC 协商过程出现问题、尤其是因为 Pixel10 似乎正在尝试配置为 DFP。

    但是、切换到非 E 标记线电缆后、性能会符合预期、CC 引脚会按预期从手机的 Type-C 端口切换为高电平和低电平。 这使我相信 EMarker 电缆是导致此问题的主要原因、会干扰 CC 协商过程。 是否可以尝试其他 EMarker 电缆并查看这些电缆是否也一样?

    我已联系我、了解非 PD 系统是否需要 Emarker 功能、因为 Emarker 通常仅用于 PD 功能、此处未使用该功能。 我的理解是、如果不使用 VCONN 或 PD 功能、则不需要 Emarker、但我会告诉大家。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

     

    我们在使用两根不同的 EMarker 电缆时看到了 Pixel10 的这种行为。 我正在努力获得要分享的品牌和部件号。

     

    同时、您能否帮助我们了解使用 Emarker 电缆时应基于标准的行为? 不是 PD 系统且使用 TUSB319-Q1 时、需要发生什么情况? 如果您在 USB 系统中有联系、我们希望您能尽快得到回复、我们将不胜感激。

    谢谢、  

    Yvonne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

    同时、您能帮助我们了解使用 Emarker 电缆时应该基于标准的行为吗? 不是 PD 系统且使用 TUSB319-Q1 时需要发生什么?

    在两个器件之间连接之前、TUSB319-Q1 和目标手机的 CC 引脚应处于断开状态、等待连接。 TUSB319-Q1 的 CC 引脚将被拉高、因为这表示 DFP 器件正在等待连接。 器件手机 CC 引脚应在高电平和低电平之间切换、因为手机通常设置为 DRP、可以充当主机或设备、具体取决于其连接的设备。

    连接后、TUSB319-Q1 用作 DRP 手机、该 DFP 应开始两个设备之间的协商、同时手机仍解析为配置为 UFP 设备。 建立连接后、应下拉一个 CC 引脚、因为该引脚未用于连接、而另一个引脚应根据 TUSB319-Q1 的设置解析为电压:

    数据表中的该图显示了 TUSB319-Q1 在等待与 UFP 设备连接时的连接情况。 通常、通电后 ID 引脚应至少变为高电平一段时间、并在 CC 协商过程完成后变为低电平。 目前、ID 引脚甚至都没有变为高电平、或者两个 CC 引脚都稳定在较低的电压、这向我表明连接的 UFP 侧应该存在电阻问题。

    如果您在 USB 中有联系人、如果这可以帮助我们快速获得回复、我们将对此深表感谢。

    我没有任何直接的联系 usb-if,只是一个一般的电子邮件,他们提供在他们的网站: https://www.usb.org/compliancetools

    我已经向他们发送了一封电子邮件进行确认、但如果需要、您也可以向他们发送一封电子邮件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的反馈。 我们了解您上述即正常 DFP 和 UFP 连接过程的内容。 我们还了解 DRP 过程。 我们确实需要了解以下场景中的 TI 器件行为:

    1.如果手机不支持 DRP 并作为 DFP 出现,预期行为是什么?

    2. TUSB319 不支持 VCON、因此连接有源电缆时、设备行为是怎样的? 如您所知、当连接有源电缆时、CC1 和 CC2 在一条线路上处于逻辑小于.85V、在另一条线路上处于 0.85V 至 2.45V 之间、反之亦然。 那么、TI 器件的预期行为是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fida:

    [quote userid=“675706" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607032/tusb319-q1-tusb319-q1-google-phone-charger-issue/6200775 如果手机不支持 DRP 并作为 DFP 出现、预期行为是什么?

    那么两个器件都将设置为 DFP、并且两个器件之间不应有连接。 TUSB319-Q1 硬设置为 DFP、无法连接到任何其他 DFP 设备、因此我们预计 ID 引脚会保持高电平。 这就是为什么即使应该没有连接、ID 引脚也保持低电平是奇数的原因。 我有一个问题、即当银盒被禁用时电缆上的 VBUS 状态是什么:

    鉴于 Pixel10 在银盒甚至启用之前看起来像是 DFP、我想看看它是否为银盒提供 VBUS、因为它认为存在 DFP 连接。 如果由 Pixel10 供电 VBUS、这可能会影响 TUSB319-Q1 的性能。 银盒通电前后是否可以监测 VBUS?

    [quote userid=“675706" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607032/tusb319-q1-tusb319-q1-google-phone-charger-issue/6200775 TUSB319 不支持 VCON、因此连接有源电缆时器件会出现什么行为? 如您所知、当连接有源电缆时、CC1 和 CC2 在一条线路上处于逻辑小于.85V、在另一条线路上处于 0.85V 至 2.45V 之间、反之亦然。 那么、TI 器件的预期行为是什么?  [/报价]

    由于 TUSB319-Q1 不支持 VCONN、当建立连接时、我们预计其中一个 CC 引脚上会有活动、在这种引脚上进行了 TUSB319-Q1 的 CC 引脚与 Pixel10 之间的连接、而另一个 CC 引脚应下拉至 GND、如果不接近 0V、则应设置为。 我们在提供的波形中大部分都看到了这一点、因此我认为不存在问题。

    我认为我还没有看到该器件的原理图、是否可以将其发送过来? 或者、至少 CURRENT_MODE 引脚的电流设置是多少?

    对于正在使用的 EMarker 电缆、这些电缆的额定电流是多少? 它们是否需要 3A 电流或 5A 最小电流? 我们的 TUSB319-Q1 最高只能提供 3A 的电流。

    另外、我收到了 USB-IF 管理员的回复。 他们证实、对于 Type-C/USB PD 互操作性测试、需要进行 eMarker Type-C 布线测试。 只是为了确认、您是否使用 PD 功能和/或 USB3 数据通道、或者此端口是否严格用于 USB2?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以捕获 Silverbox 关闭和开启时的更多 Vbus 波形。 我只想补充一点,这种故障只发生在银盒和手机已经通过 E-Marker USB 电缆连接,我们重新启动银盒. 但是、如果拔下 USB 连接器并将其重新插入、则此后一切都正常。  

    我将通过电子邮件简要介绍此器件的原理图。 电流模式设置为 3A 或 10K 至 VCC

    我将仔细检查 E 标记电缆的电流额定值

    我们不使用 PD 功能、是的一个端口是 2.0 USB 数据并正在充电、第二个端口仅充电而不传输数据。 。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fida:

    我将通过电子邮件提供此零件的原理图。 当前模式设置为 3A via10K 至 VCC

    我想确认、ID 引脚正在通过 200k Ω 电阻器上拉至 VCC、对吗? 我在这个原理图上没有看到、因此我想仔细检查一下。

    我们不使用 PD 功能、是的、一个端口是 2.0 USB 数据、正在充电、第二个端口仅充电、无数据。

    好的、了解得很好。 我问过 USB-IF PD 在这种情况下是否仍然需要 Type-C/USB 功能互操作性合规性测试、并告诉您我会听到什么。

    我将再次检查 E-Marker 电缆的电流等级

    听起来不错、请告诉我。

    我们可以在 Silverbox 关闭和打开时捕获更多的 Vbus 波形。 我只想补充一点,这种故障只发生在银盒和手机已经通过 E-Marker USB 电缆连接,我们重新启动银盒. 但是、如果拔下 USB 连接器并将其重新插入、则此后一切都正常。  [/报价]

    明白了、我不是完全确定失败发生了什么情况、因此我很感激您的澄清。 鉴于它仅发生在重新启动或上电期间、我怀疑连接任一侧的 CC 控制器相信存在连接、而 Silverbox 由于 EMarker 而重新启动、即使在重新启动期间应该没有连接、并且 CC 控制器在拔下并重新插入 Type-C 电缆之前不会断开此连接。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne:

     

    对于 Silverbox 波形、我们能否得到一个从工作场景开始的波形、即 I.E VBUS 被发送到 Pixel10 以便进行充电、然后 Silverbox 断电片刻、然后重新打开以使其处于充电失败的状态?

     

    如何在 TUSB319-Q1/集 线器断电时监测 CC 线路的波形显示 CC 线路不为高电平、以及仅监测 Pixel10 CC 引脚(如果可能)未连接到集线器的波形、显示了在使用 EMarker VS 不使用 EMarker 时 Pixel10 CC 引脚的状态。

     

    是否有可以复制 Anker 故障的特定流程、或者是否纯粹是机会? 它是常见到足以重现或纯粹的机会吗?

     

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这很有趣、因为当 Vbus 关闭时、您可以看到像素 10 进入 CC2 线上的 DRP、然后它认为它检测到设备 (Rd) 并拉至高电平。 在 CC2 拉至高电平之前、Yvonne 将尝试捕获电压。 当芯片没电时、是否有内部上拉/下拉电阻器?  

    谢谢您、

    FIDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fida:

    我明白您的意思、我想我可能也注意到、在演示文稿的第 6 张幻灯片上、Yvonne 发送了过来。

    我在内部提问过、确认 PD 当 TUSB319-Q1 未通电时是否存在任何 PU/TUSB1146、我们将告知您。

    另外、为了进行检查、我在发送的原理图中没有看到这种情况、VBUS_DET 引脚是否有任何 VBUS 放电电路?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不明白为什么像素 10 会拉高。 请查看提供的数据、告诉我您的想法、如果已准备好提供技术说明、我们可以将放弃请求添加到 USB IF。 谢谢你

    谢谢您、

    FIDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yvonne 和 Fida:

    我也在尝试理解这一点。 我仍在后台查看 TUSB319-Q1 CC 引脚上的内部信息、以查看是否在禁用时存在某些 PD。 禁用银盒时断开和重新连接 EMarker 是否有任何效果? 我不希望出现这种情况、但我只是想确认一下。 如何重置 Pixel10?

    是否可以将 TUSB319EVM 或 TUSB320EVM 设置为 DFP 来测试该情况、然后查看是否发生同样的性能、或者是否存在性能差异? 我想确认这是否为设计问题。

    我还考虑了断开 VBUS 放电电路、并确保这也不是问题。 我还想移除 DIR/current_MODE 引脚上的电容、以确保这些电容不是问题、因为我们通常不建议这样做。

    我仍然在研究这个问题、如果我有更多信息、我也会进行反馈。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否有可以尝试的 TUSB319EVM 或 TUSB320EVM 电路板?

    Yvonne,我们可以尝试下面的测试条件:

    • 禁用银盒时断开和重新连接 EMarker
    • 移除 DIR/CURRENT_MODE 引脚上的电容
    • 断开 VBUS 放电电路

    谢谢您、

    FIDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fida:

    很高兴听到这个消息、我即将就此展开讨论。

    有一点我想说明的是、关于 DRP CC 切换、我已经对其进行了深入研究。 通常、对于 DRP 连接、两个 CC 通道都应切换为高电平和低电平、并在两者之间交替。 但是、在我们到目前为止看到的所有波形中、看起来在连接时、只有一个 CC 引脚上有活动:

    通常、两个引脚上都应进行这种切换。 是否可以通过普通的 Type-C 电缆将 iPhone 连接到分线盒而不连接到银盒、从而确保两侧都能看到 CC 切换?

    谢谢、

    Ryan