This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320-SLIMSAS-EVM:DS320PR1601ZDGR NFBGA354 器件焊接

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611809/ds320-slimsas-evm-ds320pr1601zdgr-nfbga354-device-soldering

器件型号: DS320-SLIMSAS-EVM

对于难以焊接到电路板的 Texas Instruments 器件、我们正在寻求一些技术帮助。

您能否帮助或转发给相应的人员:

 

器件型号为 DS320PR1601ZDGR、它采用 NFBGA354 封装。

我们使用标准的 SAC305 4 类无铅焊锡膏、并在峰值温度为 255C 的情况下对电路板进行回流焊。

电路板上的所有其他 BGA 器件均进行了良好的回流焊、但 DS320PR1601ZDGR 器件未进行回流焊。

我们已经尝试增加浸泡时间并进行了各种试验、但我们无法让这些器件上的焊球下降。

 

您是否知道有任何其他装配体存在类似问题?

该器件是否有任何具体的回流焊建议?

你对我们可以尝试什么有什么建议吗?

balls.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    让我与我的 同事核实一下。 请留出一些时间进行回复。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我的同事说要尝试遵循本文档中的回流焊曲线:  

    MSL 等级和回流曲线

    此致、

    Charles