This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S201-Q1:TPD4S201-Q1 将 CC 和 SBU 引脚上的 VBUS 最大电压短路问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S201-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612585/tpd4s201-q1-tpd4s201-q1-short-vbus-max-voltage-on-cc-and-sbu-pins-question

器件型号: TPD4S201-Q1

专家:您好:

 我看到了 TPD4S201-Q1、包括 CC 和 SBU 引脚上的短 VBUS 短接实现了 50V 的目标示例。  

但是、在数据表 定义中、SBU1/2 引脚的最大容差为 51V 无法获得 CC 引脚的最大容差、我想知道 CC1/2 最大 OVP 规格是多少?  

谢谢你  

image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    它位于您找到 VSTBUS_SBU 的同一个页面上。 VSTBUS_CC 最大值为 21.5V。

    BR、

    Ke Wang