This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:是否有 DP83867CSRGZR + ASPEED AST2700 SGMII 参考设计

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614225/dp83867cs-is-there-a-dp83867csrgzr-aspeed-ast2700-sgmii-reference-design

器件型号: DP83867CS

你(们)好  

是否有 DP83867CSRGZR + ASPEED AST2700 SGMII 参考设计? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅   DP83867ISRGZR + ASPEED AST2700 SGMII 参考设计的链接。  DP83867CSRGZR 和 DP83867ISRGZR 之间的差异在温度范围内有所不同、因此、 DP83867CSRGZR 可以使用相同的基准。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    EVM 用户指南说、该参考设计适用于 RGMII、但未提及 SGMII。 我是否可以阐明该参考设计是否可以配置为 SGMII? 怎么做呢? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是对的、我认为这是一个错误。 EVM 用户指南是 RGMII 的参考设计、遗憾的是、我们没有  DP83867CSRGZR + ASPEED AST2700 SGMII 参考设计

    对于 DP83867 SGMII、请参阅此 EVM

    对于 ASPEED AST2700 SGMII 参考设计、客户是否可以联系 ASPEED 获取支持?

    谢谢

    David