This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:如何确定电缆的最大长度?

Guru**** 2922900 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH948-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613262/ds90uh947-q1-how-to-determine-the-maximum-length-of-cable

器件型号: DS90UH947-Q1
主题中讨论的其他部分: DS90UH948-Q1ALP

对于一组给定的视频时序参数、我们如何确定户和 DES 之间可使用的最大电缆长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DS90UH948-Q1

    EQ 寄存器有何关联?  
    这些值实际上意味着什么? 是否等于 0?
    如果 EQ 超过阈值限值、应该怎么办? 下电上电并开始新的或只是数字复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nish、

    对于给定的一组视频计时参数、我们如何确定 ser 和 des 之间可以使用的最大电缆长度?

    电缆长度与视频时序参数无关。 电缆长度取决于器件通道规格。 只要满足总通道规格、电缆长度就不应成为问题。

    这些值实际上是什么意思? 如果它们超过 0?

    它可以是非零值。

    如果 EQ 超过阈值限制、该怎么办? 下电上电并开始新的或只是数字复位?

    我建议使用 MAP 工具来了解 EQ 值的范围。 软复位应该可以正常恢复。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    感谢您的答复。  
    在解决问题之前执行一些操作
    我的 EQ 状态寄存器始终返回 0x00? 这是什么意思?  

    MAP 工具是否需要评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nish、

    ]My EQ status reg 始终返回 0x00? 这是什么意思?  [/报价]

    您是否在讨论 948 主页寄存器中的 0x3B?

    地图工具是否需要评估板?

    不需要、这是 ALP 中的软件工具。

    此致、

    Gil Abarca

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、0x3B。
    想知道是否有任何可用的说明手册来运行此地图,因为我们已经制作了自己的 PCB 上的 ser & des ,不确定如何将它们与软件工具连接以进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nish、

    是的、0x3B。

    寄存器 0x44[0]的值是多少? 我想知道您是否绕过了调整 AEQ?

    想知道是否有任何说明手册可用

    您将需要使用我们已包含 MAP 工具软件的 GUI ALP。 请参阅该指南链接: https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf?ts http=1770394830099&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Gil Abarca