This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:主题:TUSB320LAI 作为 DFP–与特定手机不兼容充电 (Galaxy S23/S24 Ultra/Xperia 1 VI)

Guru**** 2946700 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320EVM, TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607717/tusb320lai-subject-tusb320lai-as-dfp-charging-incompatibility-with-specific-phones-galaxy-s23-s24-ultra-xperia-1-vi

器件型号: TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320、TUSB320EVM

尊敬的 TI 支持团队:

在将 TUSB320LAI 配置为 DFP(供电方)来为连接的设备充电时、我们遇到问题。 在初始化期间、芯片广播 5V/3A 功率曲线。 连接到大多数 UFP 设备时、系统正常工作、并按预期提供 5V 电源。

然而,我们观察到,某些智能手机——特别是三星 Galaxy S23、Galaxy S24 Ultra 和索尼 Xperia 1 VI——在通过标准 USB-C 转 USB-C 电缆连接到我们的设备时不会充电。 虽然 DUT 输出 5V 电压、但手机不会开始充电。 对于其他常见的 UFP 设备或我们测试过的大多数其他手机型号、都不会出现此问题。

我们已经验证了以下几点:

  • TUSB320LAI 已正确配置为 DFP 模式。

  • 标称功率曲线设置为 5V、3A

  • 当连接到受影响的手机时、测量的 VBUS 为 5V。

  • CC 引脚配置正确、端接电阻器满足规格要求。

我们怀疑这些手机可能需要特定的握手、电源协商序列或其他信号、TUSB320LAI 可能无法完全满足其当前配置、即使它可以与其他 UFP 一起使用。

请您提供以下方面的指导:

  1. 使用 TUSB320LAI 作为 DFP 时、这些手机型号是否有已知的兼容性注意事项或其他配置要求。

  2. 建议的步骤来调试 CC 通信、功率协商或这些器件可能需要的任何特定信令序列。

  3. 为提高与这些手机的兼容性、应查看或调整 TUSB320LAI 中的任何特定寄存器或设置。

感谢您的时间和支持。 我们很乐意根据需要提供更多详细信息、波形或配置文件。

此致、

Pakho

 

 

iPhone 17 Pro (iOS26.2)

索尼 Xperia 1 V (Android 15)

三星 S24 (Android 15)

USB-C 转 C 电缆 A

好的

第一个正常/第二个 NG/3rd 正常

第 1 个 NG/第 2 个 OK/第 3 个 NG

USB-C 转 C 电缆 B

好的

好的

第 1 个 NG/2nd OK(弹出窗口后)

USB-C 转 C 电缆 C

好的

好的

好的

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    我们的团队今天在美国度假。 请在度假后的 1 月 20 日收到回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    使用 TUSB320LAI 作为 DFP 时、这些手机型号是否存在已知的兼容性注意事项或其他配置要求。

    据我所知、我没有听说过这些手机和我们的设备的兼容性问题。 我期望 TUSB320 能够像其他器件一样运行。

    调试 CC 通信、电源协商或这些器件可能需要的任何特定信令序列的建议步骤。

    如果可能、我建议在建立连接之前、连接之后监控 TUSB320 的 CC1、CC2 和 ID 引脚。 此外、如果可以在建立连接之前检查手机的 CC 引脚、以查看这些引脚的配置方式、那也会很好。 我期望手机上的 CC 引脚会上下切换。

    TUSB320LAI 中应查看或调整以提高与这些手机的兼容性的任何特定寄存器或设置。

    寄存器 0x08、0x09 和 0x0A 有助于监控、以确保 TUSB320 连接正确。 真正可以更改以查看它们是否产生影响的唯一寄存器是寄存器 0x08 的位 7:6。

    如果您能提供原理图进行审阅、我将不胜感激。 我注意到您也发布了一张电缆表、因此看起来电缆也会对性能产生影响。 这使我认为这可能是电缆问题、而不是设备问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan、

    感谢您发送编修。

    在我们使用 TUSB320LAI 的设计中、ID 引脚当前悬空。
    根据您的建议、我们监测了 CC 引脚并使用不同的充电电缆捕获了以下波形:



    ID 引脚悬空。 下面是我们使用示波器使用不同充电电缆捕获的 CC 波形。

    电缆 A (Apple Original):

    • 连接至 iPhone 16→  充电正常

    • 连接到 Galaxy S24→ 第 1 个 NG/第 2 个 OK/第 3 个 NG

    iPhone16S24

    电缆 B (Huawei 6A):

    • 连接至 iPhone 16→  充电正常

    • 连接到 Galaxy S24→ 第 1 个 NG/2nd OK(弹出窗口后)

    iPhone16iPhone16

    电缆 C (Marshall):

    • 连接至 iPhone 16→  充电正常

    • 连接到 Galaxy S24→  充电正常

    iPhone16S24

    (注意:示波器屏幕截图是根据测试用例命名的,例如,“iPhone16"或“或“S24"表示“表示连接表示连接的设备。)

    iPhone 16 可以使用所有三根电缆成功充电,而 S24 有时会成功,有时会失败,即使在 VBUS 存在时也是如此。 这表明问题可能在于某些三星型号的 CC 协商阶段。

    再次感谢您的指导。 我们随时准备根据需要进行进一步的测试。

    此致、

    Pakho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    在我们使用 TUSB320LAI 的设计中、ID 引脚当前保持悬空。

    对于 DFP 或 DRP 应用、必须使用 ID 引脚来控制何时将 VBUS 发送到 Type-C 连接器。 如果 VBUS 不受 CC 控制器控制、则任何 DFP 连接都可能受到负面影响、或者只能在一个方向上工作。 我强烈建议使用 ID 引脚来控制何时发送 VBUS。

    iPhone 16 可以使用所有三根电缆成功充电、而 S24 有时会成功、有时会失败、即使在 VBUS 存在的情况下也是如此。 这表明问题可能在于某些三星型号的 CC 协商阶段。

    由于 TUSB320 被配置为 DRP、因此 TUSB320 可能每次都没有配置为 DFP、这会影响充电。 我建议在建立连接之前通过 I2C(寄存器 0x0A 的位 5:4)或引脚搭接设置确保 TUSB320 配置为 DFP。 此外、寄存器 0x09 的位 7:6 可用于确认 TUSB320 正在配置为 DFP、而不是 UFP。

    对于提供的这些波形、这些波形显示的是 TUSB320 在连接之前和之后的 CC 引脚、还是在手机上连接? 您能否创建一个图来展示探测点、并展示 Type-C 电缆连接时的波形? 使用的所有手机均应设置为 DRP、因此我想在建立连接之前确认 TUSB320 的 CC 引脚。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于提供的这些波形、这些波形显示的是 TUSB320 在连接前后还是在手机上连接?

    串行输入。

    您能否创建一个显示探测点的图表、并在 Type-C 电缆连接时显示波形? [/报价]

    因此、我想在建立连接之前确认 TUSB320 的 CC 引脚。

    CC 引脚的输出波形与 PWM 类似。 图片可以如上所示。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    如果发送 VBUS 时 ID 引脚不受控制、该怎么办? 在发送的波形中、似乎有一些东西在发送 VBUS 时进行控制。 是否有东西通过 I2C 读取 TUSB320、以确定何时发送 VBUS?

    CC 引脚的输出波形类似于 PWM。 图片可以如上所述。

    CC 波形正确、在建立连接之前、它们应该在 DRP 模式下分别切换为高电平和低电平、这似乎是正确的。 看起来它在这里也配置为 DFP。

    能够使用 I2C 读取寄存器 0x0A 或 0x09 的任何更新? 在建立连接之前和之后是否有用于探测所测试手机的 CC 引脚?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果发送 VBUS 时 ID 引脚不是控制引脚、该怎么办? 在发送的波形中、似乎有一些东西在发送 VBUS 时进行控制。 是否有东西通过 I2C 读取 TUSB320 以确定何时发送 VBUS?

    是的、正确。 在我们的系统中、VBUS 输出不直接由 ID 引脚控制。 而是由我们的 MCU 通过 I²C μ A 读取 TUSB320 的状态寄存器、从而确定何时启用 VBUS。

    以下是我们的控制序列:

    1. TUSB320 在检测到连接时向 MCU 生成中断。

    2. MCU 随后读取数据  寄存器 0x09 (ATTACH_STATUS_REG)  通孔 I²C μ A。

    3. 根据寄存器值:

      • 如果状态指示为  DFP(供电方)连接 、MCU 启用 VBUS 输出。

      • 如果状态指示为  UFP(接收端)连接 、MCU 使 VBUS 输出保持禁用状态。

    4. 此外、只要未连接任何器件、VBUS 输出就会保持永久禁用状态。

    I²C、VBUS 电力输送的决策逻辑是在 MCU 固件中实施的、具体取决于 TUSB320 提供的连接状态超过 2 μ A。

    关于能够使用 I2C 读取寄存器 0x0A 或 0x09 的任何更新? 在建立连接之前和之后是否仍有探测测试电话的 CC 引脚?

    是的、我们可以使用 μ I²C 来读取寄存器。 我们目前的流程如下:

    在接收到来自 TUSB320 的中断时、我们的 MCU 读取寄存器 0x09 (ATTACH_STATUS_REG)。

    我们对该值的解释如下:

    0:未连接任何设备。

    1:连接了 UFP(受电方)。

    2:连接了 DFP(供电方)。

    根据此状态、我们的固件相应地控制 VBUS 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    您是否能够在上述通过和失败的情况下读取寄存器 0x09 和 0x0A、并查看这些寄存器的值是否存在差异? 我想看看 TUSB320LAI 在某些尝试中配置是否不同、这导致手机无法充电。

    此外、您还可以尝试使用寄存器 0x0A 的位 5:4 来强制将 TUSB320 配置为 DFP 而不是 DRP、并查看这是否纠正了该问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    ]在上述通过和失败的情况下、您是否能够读取寄存器 0x09 和 0x0A、并查看这些寄存器的值是否存在任何差异? 我想看看 TUSB320LAI 在某些尝试中配置是否不同、这导致手机无法充电。

    请帮助参考以下屏幕截图。

    此外、您还可以尝试使用寄存器 0x0A 的位 5:4 强制将 TUSB320 配置为 DFP 而不是 DRP、并查看这是否纠正了问题。

    感谢您的建议。 我们按照建议进行了测试、配置寄存器 0x0A 位[5:4]来设置两种强制模式下的 TUSB320  DFP  MODE 和  DRP  消耗量。

    观察结果:
    在这两种配置中,有问题的三星手机的行为仍然相似和异常。 手机最初开始充电、但充电会话仅持续  1 到 2 秒  它似乎被手机自己终止了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    [引述 userid=“597638" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607717/tusb320lai-subject-tusb320lai-as-dfp-charging-incompatibility-with-specific-phones-galaxy-s23-s24-ultra-xperia-1-vi/6210825

    请帮助参考以下屏幕截图。

    [/报价]

    对于这两个读数、基于寄存器 0x09、 TUSB320 在性能方面似乎没有区别。 在这两种情况下、它都认为有一个 UFP 附件、并且配置为 DFP、这符合预期。 就像你之前说过的,这似乎是 CC 协商这些三星手机可能是问题.

    有一件事我想尝试、您能否移除连接到 CC 引脚的电容器和电阻器、看看是否有任何改进?

    此外、请尝试翻转 Type-C 电缆并确保电缆方向也不会导致该问题?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    [引述 userid=“525145" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607717/tusb320lai-subject-tusb320lai-as-dfp-charging-incompatibility-with-specific-phones-galaxy-s23-s24-ultra-xperia-1-vi/6211994

    此外、请尝试翻转 Type-C 电缆并确保电缆方向也不会导致该问题?

    [/报价]

    没有变化。

    ]有一件事我想尝试、您能否移除这里连接到 CC 引脚的电容器和电阻器、看看是否有任何改进?

    没有任何改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    您能否确认是否使用了这些 ESD 二极管? 如果有任何 ESD 二极管、我还想尝试移除它们并查看是否有任何影响。

    理想情况下、应移除 CC 线路上的任何元件、I、E 电阻器、电容器、二极管、以便 CC 线路可以直接连接到 Type-C 连接器。

    您是否使用 TUSB320EVM 进行了测试、以确认是否可以重现此问题?  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否确认是否使用了这些 ESD 二极管? 如果有任何 ESD 二极管、我还想尝试移除它们并查看是否有任何影响。

    不、我们不使用 ESD 二极管。

    您是否使用 TUSB320EVM 进行了测试、以确认是否可以重现此问题?  [/报价]

     很遗憾、我没有 EVM 来验证它。

    谢谢、

    Pakho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    CC 线路上是否有任何其他元件、I.E 其他电阻器、电容器、ESD 等? 我想确认 TUSB320 直接连接到 Type-C 连接器的 CC 引脚。

    您是否可以订购 TUSB320LAI EVM 并查看是否重现问题?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    CC 线路上是否有任何其他组件、即、其他电阻器、电容器、ESD 等? 我想确认 TUSB320 直接连接到 Type-C 连接器的 CC 引脚。

    否、没有任何其他组件。

    您是否愿意订购 TUSB320LAI EVM 并查看是否会重现该问题?

    现在不是。  

    这是供您参考的视频。

    e2e.ti.com/.../video.h264.m4v

    谢谢、

    Pakho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    下面是供您参考的视频。

    是否可以监控这些手机的 CC 引脚并查看 DRP 模式是否存在任何差异? 此时、我被引导认为 TUSB320 不是问题、而是电缆或手机本身的问题。

    此外、如果可以进行任何返工、我想将 ID 引脚连接到 200k Ω PU、并在连接之前和期间监控该引脚、以查看这是否可以指示 TUSB320 上出现异常状态。

    谢谢、

    Ryan