This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:寄存器 0x23 和 0x24?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612888/ds90uh947-q1-register-0x23-and-0x24

器件型号: DS90UH947-Q1

您好、我正在尝试了解 0x23 和 0x24 寄存器在 UH947 串行器上代表什么、我在数据表中找不到任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nirsh:

    这些调试/测试寄存器用作芯片内部运行的诊断窗口、可帮助您解决串行器状态机、时钟恢复和其他子系统内的问题。 虽然公共数据表中未提供详细文档(因为这些都是专有诊断功能)、但重点了解很简单:  在 947 芯片每次上电时、请将另一个 e2e 线程中提供的代码示例合并到启动初始化例程中、以确保应用正确的勘误表。  

    或者、您只需遵循最新的 947 数据表建议、即每次上电时将此代码作为初始化序列的一部分。 这确保无论您的轮询状态如何、都始终应用勘误修复、从而防止出现潜在问题、同时保持实现简单直接。

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我已在启动程序中实现了该功能。  
    如何获取有关每个位在寄存器 0x23 和 0x24 中代表什么的文档。 这可以通过 TI 的任何方式获得吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nish、

    您是否可以访问 TI 的 CDDS 文档系统?  也需要 TI NDA。

    您位于哪个地区、您是否可以获得 TI near 联系人的任何本地销售或 FAE 支持?

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    不,我不能访问任何那些你要求的。  
    我住在英国。  

    您是否可以采取任何措施来帮助获取完整的数据表?  

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nish、

    我通过电子邮件回复。

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Fadi。 我将此标记为“已解决“。