This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:2 个 TUSB1002A 系统检查

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615174/tusb1002a-2-tusb1002a-system-check

器件型号: TUSB1002A

您好、TI 人

我收到了有关 2 个 TUSB1002A 系统检查的问题。 我已经为客户提供了一些初步指导、并希望产品线验证这些要点并提供更多技术详细信息。
请查看以下建议的回答并提供确认或更正:
  1. 根据 Hirose DF80 系列数据表、该连接器的额定速率高达 5.4Gbps。 客户担心 10Gbps USB 3.2 Gen2 信号是否可以物理通过该互连。 具体来说,由于连接器的带宽限制,链路会自动协商低至 5Gbps (Gen1),或者会导致严重的信号完整性故障:
    • 拟议答复:  在 USB 链路训练 (LTSSM) 期间、系统会启动握手序列 (Polling 和 USB.Detect Rx) 以确定相互支持的最高数据速率。 如果物理层(互连/电缆)引入过多的信号完整性问题、例如来自处理 10Gbps 数据速率为 5.4Gbps 的连接器的高误码率 (BER)、则链路可能会无法通过第 2 代握手并降至 5Gbps(第 1 代)。
    • 请求专家: 您能否确认 PCH/TUSB1002A 组合通常是否可以在高损耗环境中处理这种降压转换?
  2. 转接驱动器放置(电路板 2 与电路板 3):
    • 拟议答复: 。  
      TUSB1002A
      应该放在哪一个位置 电路板 2. 、尽可能靠近板 1 的同轴电缆入口点。 在额外的板对板损耗后将其放置在板上 3 可能会超过器件的 16dB 补偿能力、从而导致信号不可恢复。
    • 请求专家: 在这种堆叠配置中、TI 是否有建议的最大前置通道损耗阈值、使 TUSB1002A 无法恢复信号? 哪个电路板是放置 TUSB1002A 的性能器?
  3. EQ 配置建议:
    • 拟议答复:  初始 EQ 设置应基于前置沟道(电路板 1 +连接器+同轴电缆)的总插入损耗。 根据 SLLA406(TUSB1002A 配置指南)、我们建议选择与计算出的 5GHz 时的 dB 损耗非常匹配的 EQ 设置。
    • 请求专家:  假设使用 32AWG 同轴电缆(5GHz 下可能为~2-3dB/米)和两个连接器、您能否建议使用数据表表表 1 中的特定起始 EQ 设置?  
image.png
 
image.png
此致、
Tony Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 Hirose DF80 系列数据表、该连接器的额定速率高达 5.4Gbps。 客户担心 10Gbps USB 3.2 Gen2 信号是否可以物理通过该互连。 具体来说,由于连接器的带宽限制,链路会自动协商低至 5Gbps (Gen1),或者会导致严重的信号完整性故障:
    • 拟议答复:  在 USB 链路训练 (LTSSM) 期间、系统会启动握手序列 (Polling 和 USB.Detect Rx) 以确定相互支持的最高数据速率。 如果物理层(互连/电缆)引入过多的信号完整性问题、例如来自处理 10Gbps 数据速率为 5.4Gbps 的连接器的高误码率 (BER)、则链路可能会无法通过第 2 代握手并降至 5Gbps(第 1 代)。
    • 请求专家: 您能否确认 PCH/TUSB1002A 组合通常是否可以在高损耗环境中处理这种降压转换?
    [/报价]

    在这种情况下、由于 DF80 截止频率为 3dB、其额定值可能为 5.4Gbps。 如果 10Gbps 信号通过此部分、该信号将衰减超过补偿点。 这会将 USB 通信速度限制为 5Gbps。  

    [报价 userid=“546621" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615174/tusb1002a-2-tusb1002a-system-check 转接驱动器放置(电路板 2 与电路板 3):
    • 拟议答复: 。  
      TUSB1002A
      应该放在哪一个位置 电路板 2. 、尽可能靠近板 1 的同轴电缆入口点。 在额外的板对板损耗后将其放置在板上 3 可能会超过器件的 16dB 补偿能力、从而导致信号不可恢复。
    • 请求专家: 在这种堆叠配置中、TI 是否有建议的最大前置通道损耗阈值、使 TUSB1002A 无法恢复信号? 哪个电路板是放置 TUSB1002A 的性能器?
    [/报价]

    我进行了转接驱动器培训、可以帮助客户选择合适的位置。  

    e2e.ti.com/.../6724.Redriver-Placement-Training.pptx

    对于 TUSB1002A(线性转接驱动器)、主要重点应是前置通道。 TUSB1002A 具有高达 15.3dB 的均衡。 我们必须确定 SoC 的均衡是什么。 必须使用两种均衡功能中的较低者作为最大前置通道损耗。 这是转接驱动器的放置位置。  

    我认为板 2 上的前置通道和后置通道长度应该互换。

    [报价 userid=“546621" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615174/tusb1002a-2-tusb1002a-system-check EQ 配置建议:
    • 拟议答复:  初始 EQ 设置应基于前置沟道(电路板 1 +连接器+同轴电缆)的总插入损耗。 根据 SLLA406(TUSB1002A 配置指南)、我们建议选择与计算出的 5GHz 时的 dB 损耗非常匹配的 EQ 设置。
    • 请求专家:  假设使用 32AWG 同轴电缆(5GHz 下可能为~2-3dB/米)和两个连接器、您能否建议使用数据表表表 1 中的特定起始 EQ 设置?  
    [/报价]

    损耗和 EQ 建议的粗略近似值如下所示: