This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCM9306 是否可用于控制杆转换器 1.8V <->1.5V

Guru**** 2807285 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613702/pca9306-is-pcm9306-possible-to-use-for-lever-translator-1-8v---1-5v

部件号: PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0002

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 PCA9306、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们希望使用 PCA9306 进行 1.8V <->1.5V 转换。

编程到数据表、VREF2 必须大于 VREF1 + 0.6V。

这是否意味着无法转换 1.8V <->1.5V?

如果是、请告知我们替代产品。

我们找不到合适的。

我们感谢您的及时答复。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF1/2 电压与数据线上的上拉电压无关;唯一的限制是任何电压都不得低于 VREF1。

    如果电路中具有可用于 VREF2 的其他电压(至少 2.1V)、则可在 1.5V 和 1.8V 之间进行转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    这不是最佳实践、但它可能有效、如何配置器件(在电平转换或开关模式中)?  

    如果您需要更简单的器件、请考虑 LSF0002并连接 EN = 1.5V。  

    LSF0002:  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler 和 Clemens:

    感谢您的答复。

    如果电路中有一些可用于 VREF2 的其他电压(至少 2.1V)、1.5V 和 1.8V 之间的转换将起作用。

    我明白。

    我将与客户分享这些信息。

    客户希望获得 PSpice for TI 的结果。  

    客户尝试确认、但 PSPICE for TI 因与 OrCAD 冲突而无法正常工作。

    请提供吗?

    如何配置设备(电平转换或切换模式)?  [/报价]

    我也确认了这一点、我会在获得时分享。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我可以获得客户的反馈。

    您能看到并提供建议吗?  

    ——

    (1) 为了确保 0.6V 或更高的电压差、我会将 3.3V 电源连接到 VREF2、并将 SCL2 和 SDA2 的上拉电压设置为 1.8V。

    这种理解是否正确?

    (2) 我们正在考虑使用电平转换。
    我们希望将 1.8V 转换为 1.5V、以便进行 I2C 通信。

    从某种意义上讲、我认为它可能是开关模式。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    这是客户的实施方式吗?  

    这应该会起作用。  

    这不起作用的唯一方法是在 1.8V 电源变为小于 1.5V 的电源电压时。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的答复。

    是的、客户正在考虑。

    我想进一步澄清。

    此连接是否正确?

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    这对我来说看起来是正确的。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的答复。

    我与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi