This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:DS320PR1601 32 通道 PCIe 5.0 DS320PR1601 Re 驱动器接口评估板存在问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601328/ds320pr1601rscevm-the-problem-with-ds320pr1601-32-channel-pcie-5-0-ds320pr1601-re-driver-interface-evaluation-board

器件型号: DS320PR1601RSCEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDS320PR1601

您好、技术支持团队!

将 DS320PR1601RSC-EVM Re 驱动程序连接到调试板时、我遇到了以下问题:
SigCon Architect 3.2 软件无法识别 Re 驱动程序并返回错误(图 1)。
根据执行与评估板的连接 SNLU300A_DS320PR1601RSC-EVM 用户指南

image.png

图 1. –SigCon Architect

下面附上位于电路板上的跳线的照片(图 2):

image.png

图 2–评估板的照片

具有 USB2ANY 适配器的软件可以根据 I2C 协议正常工作(实际上,I2C 总线上存在轮询)。 安装了 LabVIEW Run-Time Engine 2016 以进行 SigCon 操作。


我们还附加了在按下 SigCon 中的 AutoDetect 按钮后捕获的 I2C 跟踪(图 3)。 它显示转接驱动器响应(指定的 I2C 地址存在确认)。

image.png

图 3–Re 驱动器轮询的 I2C 跟踪

请告诉我、为什么未检测到 Re 驱动程序?

谢谢!

现场应用工程师
Milosh

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、技术支持团队
    您能告诉我什么时候可以期待评论吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:

    很抱歉耽误您的时间。 我会仔细研究一下、本周会回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Texas-Instruments-SigCon-Architect-EVM-GUI-v3-Setup-with-RTE.zip

    请安装此版本的 SigCon、让我们知道问题是否仍然发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢!
    您能否提供与此版本 SigCon 兼容的最新版本的库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:

    上述.zip 中的版本可能与设备配置文件的版本不匹配。   https://www.ti.com/secureresources/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 文件夹中、 请下载  TI_SigConGUI_DS320PR1601-updated.zip。  这应该是 GUI 和器件配置文件的最新版本。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持人员:

    在上一个请求中、我们向您发送了有关 SigCon Architect 3.2 当前版本以及 DS320PR1601.exe 库当前版本问题的说明。

    文件的日期为 2023年3月27日。

    借助 DS320PR1601RSC-EVM 调试板上 DS320PR1601 芯片的这些库和软件版本、在 SigCon Architect 中未检测到转接驱动器(找不到器件)。

    此外、还附上了 I2C 日志和根据手册设置跳线的电路板照片。

     

    为响应这一请求、我们向我们发送了一个旧版本的 SigCon Architect 3.0 软件 (2020年5月6日)。

    专为 SigCon Architect 3.2 设计的 DS320PR1601.exe 库不适用于此 SigCon Architect 3.0。

    请将适用于 SigCon Architect 3.0 的 DS320PR1601.exe 文件发送给我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:

    感谢您的澄清。  我将在内部检查此早期版本的设备文件、并在明天返回给您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    您能否告诉我、我的问题是否有新信息?

    提前感谢您。

    Milosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:

    此更新程序配置文件看起来是此器件的唯一版本。 我不确定是什么导致 GUI 端出现问题、因此可以在实验室中进行设置、然后验证哪一个版本可以在我这边正常工作  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    如果您能在实验室中查看、我将不胜感激。

    谢谢!

    Milosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:  

    我现在正在实验室中设置。 当 I2C 总线空闲时、如果探测 EVM 连接器 P4 上的 SCL/SDA 引脚、您读取的电压是多少?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    在 I2C 线路 SDA 和 SCL 3.3 电压上处于待机模式

     

    如果您表示未连接适配器时线路的状态、则电压为 3.3V

    在适配器连接到调试板后、由于某种原因、SDA 线路上的电压会降至 2V

    在我们设计的电路板上、电压电平与适配器连接无关、并保持在 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:

    这可能会导致 GUI 无法连接到评估板的问题。 我将检查我们之前是否看到过这种情况、或者某个跳线配置是否会导致 SDA/SCL 上的电压降低。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:

    我只注意到、在您的 EVM 配置照片中、 它看起来像将 I2C 适配器选择接头设置为“2-3:Aardvark Controller“。 如果您确实在使用 TI USB2ANY 控制器、则 应将跳线设置为引脚 1-2。 您是否已经尝试过此操作?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:


    是的、我们尝试了切换跳线。 我们通过 Aardwark 在引脚 2-3 上使用跳线。

    上述消息还包含 I2C 跟踪、该跟踪显示 Re 驱动程序正在响应适配器的轮询(有一个 ACK)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:

    使用 Aardvark 时、是否在 Interface 下拉菜单中选择了“Aardvark “?  我还使用与您相同的跳线配置设置了 EVM 和 Aardvark、并成功完成读取/写入。 您是否能够使用 Aardvark 在控制中心完成 I2C 写入、或者这也不像 SigCon GUI 那样工作?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:

    使用 Aardvark 时、是否在 Interface 下拉菜单中选择了“Aardvark “?  我还使用与您相同的跳线配置设置了 EVM 和 Aardvark、并成功完成读取/写入。 您是否能够使用 Aardvark 在控制中心完成 I2C 写入、或者这也不像 SigCon GUI 那样工作?

    此致、

    GREG