This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I - LVPECL/100BASE-FX 终端和放大器;外部光纤收发器(交流耦合)的偏置指南

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615361/dp83822i-dp83822i---lvpecl-100base-fx-termination-biasing-guidance-for-external-fiber-transceiver-ac-coupled

器件型号: DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

您好 TI 支持团队:

我是 Kai Yang Eng、Broadcom 的应用工程师、支持工业光纤收发器。 我们目前正在使用 TI DP83822I (100BASE-FX) 为客户设计提供支持、该设计连接到具有 LVPECL 差分接口的外部光纤收发器 (Broadcom 收发器 AFBR-59E5APZ)。 客户遇到收发器的功能问题。 我们怀疑根本原因可能与 DP83822I 差分 I/O 周围的 LVPECL 端接/偏置/交流耦合不正确有关

我们需要在 TI 的指导下确认在 100BASE-FX 模式下为 LVPECL 推荐的 DP83822I 硬件接口:

  1. DP83822I 差分 I/O 电气预期
    • DP83822I FX 差分引脚是否打算用作 LVPECL?
    • 预期的共模要求、信号摆幅和内部偏置/终端假设(如果有)是什么?
  2. 建议的端接/偏置网络
    • 对于与外部 LVPECL 收发器(已在模块侧集成了交流耦合电容器和内部端接)的交流耦合连接、DP83822I 侧需要什么外部端接/偏置?
    • 是否建议在 DP83822I 引脚对中使用 100 欧姆差分终端?
    • 对于 DP83822I LVPECL 终端、是否建议/允许 50 欧姆上拉至 3.3V? (在我们的审查中,这看起来很不寻常,可能会导致不正确的共模或双端接。)
  3. 放置指导
    • 如果需要外部端接:该端接应该靠近 DP83822I 引脚(接收器/PHY 侧)还是靠近收发器?
  4. 文档请求
    • DP83822I 数据表未明确介绍此 LVPECL 用例的差分 I/O 端接选项。 如果有专门针对 DP83822I + 100BASE-FX + LVPECL 终端的应用手册、布局指南或参考设计、请告知我们正确的 TI 参考。

 

感谢您的支持以及任何推荐的原理图/计算方法、从而确保 DP83822I 与 100BASE-FX 模式下的 LVPECL 外部收发器兼容。

此致、
Kai Yang Eng
应用工程师、Broadcom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    DP83822 FX 引脚使用 电流模式驱动器为连接的光纤收发器模块生成 LVDS。 如果 LVPECL 收发器接受 100Base-X 信号、则应该与 DP83822 兼容

    • 数据表的“电气特性“部分说明了 FX 引脚上的相关电气规格:

    2.如果您的收发器已经集成了数据表中显示的终端,那么您就不需要外部终端。 请仔细检查收发器中是否集成了适当的上拉电阻和电容。 您可能需要遵循此相关 E2E 中的示例进行参考。

    • 不需要 100 Ω 差分终端。 您只需要所示的 50 欧姆上拉电阻。 需要此上拉电阻、因为如果没有此上拉电阻、DP83822 内的电流模式驱动器将无法工作。

    3.外部终端可以靠近 PHY 或收发器。 我建议将这些元件放置在 PHY 和收发器之间信号路径的中间位置。

    4.我认为我们没有参考设计、但DP83822EVM 具有示例 LVPECL 终端。 我建议查看用户指南中的原理图、以了解它们应该如何显示:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    感谢您的澄清。 为了支持我们的客户设计审查、您能帮我们提供一些具体的后续详细信息、特别是对于采用 100BASE-FX 模式的 DP83822I/DP83822I (F)(FX 引脚、数据表引脚 9-12)?

    1. 在 100Base-FX 模式下、引脚 9-12 的内部端接(元件和 GND/Vcc 基准电平)是什么? base-fx 模式下的输出/输入类型是什么?
    2. 终端能否根据所选的工作模式而变化(例如,需要上拉电阻的开漏,带有内部耦合电容器的交流耦合信号,内部上拉/下拉电阻)?
    3. PHY 发送器输出摆幅是否可选、以根据特定光纤发送器的需求调整 PHY?
    4. PHY 接收器侧可接受的振幅摆幅:是否真的是 0.22V 至 1.8Vpp(差分)? 为了获得最佳/更可靠的性能、建议的摆幅是什么?
    5. 我们的收发器模块在模块侧集成了交流耦合和端接。 您能帮助您检查在使用我们的 TRX“AFBR-59E5APZ"运行“运行 PHY 终端时建议使用的 PHY 终端是什么? 请在下面查找所连接的收发器 DS。

    e2e.ti.com/.../2543.AFBR_2D00_59E5APZ_2D00_DS101.pdf

    此致、

    Kai Yang Eng

    应用工程师、Broadcom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    1.引脚 9-12 是 100Base-FX 模式下的电流模式驱动器。 终端元件和基准电平是连接至 3.3V 电源轨的外部 50 Ω 上拉电阻。

    2.终止应保持不变。

     是的、寄存器 0x0403 可以调整 100Base-FX 信号摆幅、如数据表中所示:

    4.是的,这是光纤接收器的正确范围。 我建议在这些限制上留出一些裕度、以获得最可靠的性能。

    5.看你链接的模块,我绘制了我认为正确的终止方案:

    • 在这种情况下、我建议您使用 DP83822EVM 尝试您的模块以验证用例。 此 EVM 为可安装在电路板上的 SFP 笼提供了空间。 TX/RX 光纤线路上还有用于终端的空间。 您是否可以事先使用此电路板进行评估?

    此致、

    Shane