This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:DS90UB928 上的反向通道使能

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616144/ds90ub928q-q1-back-channel-enable-on-ds90ub928

器件型号: DS90UB928Q-Q1

尊敬的团队:

有关地址 0x01 处的 RSET(寄存器名称)的问题。

位 2 中的 BC Enable 是否禁用/启用反向通道 (I2C) 本身?

它是否在 LVDS(正向通道)上禁用/启用反向通道 (I2C) 传输(叠加)?

此致、非常感谢。

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:  

    它将禁用 928 和伙伴串行器之间 FPD-Link 上的反向通道通信。 如果 BC 被禁用、您实际上将无法通过 I2C 从伙伴串行器读取 928 的寄存器值、并且您将无法从 928 读取或写入伙伴串行器的寄存器。  

    这是寄存器位的更新版本、将在 928 的下一个修订版中进行更新。

    BR、

    以斯帖