This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN4551-Q1 性能如何?

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605502/tcan4551-q1-how-is-the-tcan4551-q1-performance

器件型号: TCAN4551-Q1
主题: TCAN4550 中讨论的其他器件

现在、我们集成了 TCAN4551 DRVIER 插件 (1.6.0)、但我们发现收到一条 CANFD (2M) 消息将花费 311us、并在 ISR 处理中按需发送 200us。 SPI 速率为 10M、MCU 主时钟为 350M。 当前 性能不符合要求。  是否有任何有关此控制器的性能信息?  

例如:发送或接收一条 CAN/CANFD 消息、需要多长时间?

 

我检查了录制的续集。

我发现有 6 个关于 SPI 过程的步骤。

1>读取 IR 寄存器

2>清除 IR 寄存器。

3>获取 newData 标志。

4>获取 CANID 和数据长度

5>获取数据。

6>清除新数据标志。

有什么方法可以加快 流程?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haitao、

    通过减少 SPI 读取/写入事务之间的空闲时间、并尽可能使用多字 SPI 读取/写入事务(例如读取连续地址单元中包含的消息数据时)、使 SPI 通信尽可能高效、从而减少单字 SPI 读取/写入事务中每个 32 位数据字的地址字段需求、从而减少传输的 SPI 位数。  这将有助于更大限度地减少通过 SPI 进行通信所需的总时间、并更大限度地缩短 CAN FD 消息处理时间。

    使用 TCAN4551-Q1 器件时、整个过程没有程序性修复、可以缩短发送或接收 CAN FD 消息的步骤数量、因此提高每个步骤的效率都是我们的选择。   

    但是、我们确实有一款正在开发的新器件、其中包括直接存储器存取改进、旨在根据您提出的确切原因提高整体效率。  此器件的样片计划于 2026 年 3 月发货、因此根据您的设计周期、在今年晚些时候应该有更高效的方案供您考虑。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在是否提供新器件? 什么是具体的器件型号、它是否与 TCAN4551-Q1 硬件兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    不可以、正如我之前所说、新器件目前不可用、预计将于 2026 年 3 月完成初步样片。  新器件型号在添加到 TI.com 之前、我不会在此公共论坛上输入、因此在本次对话中我将其称为 TCAN45xx。

    TCAN45xx 基于寄存器映射中的 TCAN4551-Q1 而构建、旨在实现软件兼容、但仍会将一些额外的寄存器和功能添加到寄存器地址中、这些寄存器地址当前在 TCAN4551-Q1 中保留或未使用。  该器件与 TCAN4551-Q1 共享相同的封装或引脚排列、因此当前使用 TCAN4551-Q1 的任何应用都需要进行 PCB 修订版才能支持新的 TCAN45xx 器件。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新器件是否也是 SPI 转 CAN 器件?
    新器件如何提高效率;以及 DMA 运行的各个组件之间的差异

    我们目前正在使用 TCAN4551-Q1 。 通过此设备接收 单个标准 CAN 帧 实际需要 14 个 SPI 事务 。 此外、还存在明显的延迟 SPI 传输开始之前和传输结束之后的这段时间 如下面捕获的波形所示。

    稳定延迟 无法在主机 MCU 端解析

    在这些条件下、将使用 新设备 最小信号 任何改进 这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    新的 MCAN DMA 改进直接旨在减少发送或接收 CAN 消息所需的 SPI 事务数量。  新功能允许从已知地址进行读取和写入、以将 CAN 消息移入或移出内部 MRAM 元素。  nWKRQ 引脚也可改为用作专用的“新消息“中断输出、其进一步消除了读取中断寄存器然后写入以清除的必要。   

    因此、从 MRAM 中为 RX FIFO 0 读取消息的当前过程为:

    1. 读取 IR 寄存器、请参阅 MCAN 位已设置。
    2. 读取 MCAN IR 寄存器、请参阅设置 RX0N(RX FIFO 0 中的新消息)。
    3. 读取 RXF0S 以查看 FIFO 中有多少条消息、以及起始地址是什么。
    4. 如果未存储 MRAM 中的基地址、则读取 RXF0C 以确定基地址
    5. 进行数学运算以确定 FIFO 地址。 从 MRAM 中读取 FIFO 的内容
    6. 通过写入 RXF0A 来确认 FIFO 消息。

    从新 RX DMA 读取的一个示例过程为:

    1. 检测到 nWKRQ 引脚(在新消息中断模式下)被拉至低电平。
    2. MCU 从 RX DMA 地址读取已满 FIFO 元素数据字(固定且始终相同)
    3. 检查 nWKRQ 是否仍然为低电平。  如果是、重复步骤 2、直到 nWKRQ 引脚变为高电平。

    这使得每个传入消息都需要进行单次 SPI 读取、而不是 6 次以上的读取。

    RX FIFO 1 还有一个 RX DMA 地址。

    消息还会以类似的方式通过专用的 TX DMA 地址加载到 TX FIFO 中。

    但是、为了实现兼容性、器件仍将支持 TCAN4550/1 器件中使用的较旧方法。

    我希望这能解决你的问题。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我们有几个问题、希望您作出澄清。

    与、了 1m Ω TCAN4551-Q1 约为 提高了多少效率 新器件能提供吗? 有任何问题 定量或可测量指标 是否可用?

    2、我们目前正在使用 nWKRQ 引脚用于从睡眠状态唤醒系统 。 如果需要唤醒功能、 新器件是否仍可使用 如果是、是否有任何限制或权衡?

    3、CAN TCAN4551-Q1 的当前 Linux 驱动程序 环境 与 RX DMA 机制直接兼容 所有新器件? Will 您的团队提供或完成 Linux 驱动程序调整 对应于新器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    1、与比较 TCAN4551-Q1 约为 提高了多少效率 新器件能提供吗? 有任何问题 定量或可测量指标 可用?

    我没有此器件的任何定量或可测量指标、它仍处于开发和验证阶段。  但是、正如我之前所说、您只需从专用的 RX DMA 地址读取消息数据、这样就可以消除每条消息的 6 次或更多 SPI 读取。   

    2、我们目前正在使用 nWKRQ 引脚用于从睡眠状态唤醒系统 。 如果需要唤醒功能、 新器件是否仍可使用 、如果是、是否有任何限制或折衷?

    首先、新器件的封装将与 TCAN4550/1 器件不同、因此其引脚排列也不同。  一旦新器件可用、您需要创建或修改电路板以适应新器件。  您不需要使用 nWKRQ 引脚作为新的消息中断、但仍可以使用其他中断方法来检测新消息已到达、但这需要读取中断寄存器、从而降低其效率。

    但是、由于睡眠模式期间没有收到 CAN 消息、因此在将器件置于睡眠模式之前、可能会将 nWKRQ 引脚重新配置为默认的睡眠唤醒中断功能。  然后、在器件唤醒后、您可以在重新初始化序列中将其重新配置回新的消息中断。  这只是一个想法。

    3、can the. TCAN4551-Q1 的当前 Linux 驱动程序 环境 与 RX DMA 机制直接兼容 所有新器件? Will 您的团队提供或完成 Linux 驱动程序调整 代码?

    我不知道当前的 TCAN4x5x Linux 驱动程序是否支持即将推出的器件的新功能。  我认为它需要某种形式的更新、但此时我没有提供任何相关信息。

    此致、

    Jonathan