This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:SN65DSI83 辐射发射

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615847/sn65dsi83-q1-sn65dsi83-radiated-emission

器件型号: SN65DSI83-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN65DSI83

您好:

在我们的电器中、我们使用 SoM。 它使用 TI 的 SN65DSI83 代 LVDS。 似乎工作正常、图像和视频在 1280 x 800 显示器上可见。
在 EMC 预评估中、我们注意到在多个 LVDS 时钟谐波下出现故障。 LVDS.PNG

今天、我们测量了 LVDS CLK 输出。 我们在差分 LVDS 信号的 P an N 引脚之间连接了一个 100 欧姆电阻器。

我们看到的差分电压约为 650mV。

遵循 SN65DSI83 的数据表后无法实现 650mV

DS OD tablke.PNG

我们还不确定所有实际的电桥设置、我们正在讨论这一问题。

有人知道这里出了什么问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fons:

    系统测量的设置是否与 操作过程中显示屏工作时的设置相同? 请检查显示屏中是否存在 100 Ω 差分端接、如果没有内部端接、则应添加 100 Ω 差分电阻。

    此外、您是否更改了寄存器 0x19 上的设置? 您可以使用该寄存器来降低电压摆幅、并检查这样是否解决了问题。

    此致、
    Ikram