This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:SN65CML100DGKR 输入端在 1.25Gbps 差分信号对 (PCB 布线长度约为 20cm) 下允许的最大抖动

Guru**** 2903490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615223/sn65cml100-the-maximum-allowable-jitter-at-the-input-of-sn65cml100dgkr-for-a-1-25-gbps-differential-signal-pair-with-approximately-20-cm-of-pcb-trace-length

器件型号: SN65CML100

您好、

 

我正在设计一个 1.25Gbps 转换器、并计划使用以下缓冲器:

SN65CML100DGKR (LVDS 至 CML)

我已经查看了应用报告 SLLA302。

SN65CML100 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

 

我在 SLLA302 中找不到 SN65CML100DGKR。

我 有 两个 问题:

  1.   对于 1.25Gbps 差分信号对、SN65CML100DGKR 输入端允许的最大抖动是多少  大约 20cm 的 PCB 布线长度的系统?
  2. 您能否   以 1.25Gbps 的速率提供此缓冲器输入信号质量的眼图模板?

谢谢、此致

Chunli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chunli、

    LVDS 缓冲器由 TRX 团队提供支持。 我将把你的问题转交给他们。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:  

    如果您向器件提供时钟输入(每次占空比为 50%)、该器件将向信号添加大约 5ps rms 的抖动。 如果您发送的是数据流(占空比不断变化)、那么该器件将向信号添加大约 70ps 的抖动。  总抖动 预算将取决于传输介质以及您使用的接收器。 一些接收器具有均衡功能、会增加抖动预算。

    关于 20cm PCB 布线长度的注释、 不要将抖动作为布线长度的函数。 PCB 还有许多其他因素会影响差分线路上的抖动、例如布线宽度、电路板电介质材料、差分线路之间的空间等 您的目标是使差分引线与 100 Ω 差分阻抗匹配以减少反射、并实现低电路板电介质以减少寄生电路板电容、从而衰减信号。 请遵循本应用手册中的指南: https://www.ti.com/lit/an/spraar7j/spraar7j.pdf? PCB =1770138322533&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F 如果这样做、20cm ts 布线引入的抖动应小于 10ps。 但是、我仍然建议您对此进行仿真/测试、以获得更准确的数字、因为它会根据您的电路板而变化。  

    CML 没有官方的眼图掩码。如果您 通过 CML(如 HDMI)传输其他一些协议、则该协议的标准应包含眼图。 否则、您至少应使抖动小于 0.5 UI(单位间隔或位宽)、幅度应满足接收器的输入电压阈值。 如果您参考数据表中的眼图、您将看到器件满足这些要求并具有很大的裕度。

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt  

     

    感谢您的快速答复。

    阅读您的答案并查看 SN65CML100DGKR 缓冲器的功能图后、发现其核心架构是比较器。

    因此、我想澄清有关其运行和输入抖动性能的两点:

    1. 这是否意味着器件只会将输入信号转换为适当的输出逻辑电平、而不会对 输入抖动?提出严格的要求
    2.  SN65CML100DGKR 输出端的总抖动本质上是输入信号抖动和 SN65CML100DGKR 本身贡献的固有输出抖动的总和。
      对吗?

    谢谢、此致

    Chunli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:  

    器件的输入要求是满足+/–100mV 的 VIT 范围。 一旦输入信号超过该阈值、器件将输出适当的输出信号。  

    是的、总抖动将是输入信号抖动(应在任何生成信号的器件的数据表中提供)、SN65CML100 的输出抖动和传输介质(PCB 布线,电缆,连接器等)的抖动之和。  

    此致、

    马特