This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:原型不工作'它的布线长度是多少?

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221, TRS3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617248/max3221-prototype-doesn-t-work-is-it-trace-length

部件号: MAX3221
主题中讨论的其他器件: TRS3221

我们始终使用此部分。  这不是一个问题设计。  最近、我们正在将 RS-485 接口转换为 RS-232、方法是取消安装 RS-485 IC、并在“爱好板“上使用 MAX3221 将其替换为返工。  请参阅下图

image.png

两个返工都不起作用。  我们在 V-上看不到负电源、V+跟随 VCC 和 VDD。  这是我们进行原型设计的电路

image.png

我在导联上使用了两个 0402 电容器、并使用了三个易于看到的“chicklet" PTH“ PTH 电容器。  我认为布线长度并不理想、所以不会成为问题。  我也找不到带有 MAX3221 的现成 PCBA、或者我只是想购买它们。  最后、我想知道该部件是否比我预期的更敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    简而言之、是的、电荷泵电路对 RS –232 收发器很敏感。 我将再次检查电容是否为 0.1uF。 但我想认为、您的实现应该仍然有效(它只会在 RS –232 驱动器上输出更多的噪声)。 是否有任何机会出现短礼物?

    下面是一个有关 RS –232 电荷泵工作原理的应用手册、供您参考。 底部是一些示例波形、您可以参考这些波形:

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt674/ sszt674.pdf 

    如果您想对我们的某个 EVM 进行完整性检查、我建议对该 EVM 进行采样:

    https://www.ti.com/tool/TRS3221RGTEVM 

    它是不同的封装、但 TRS3221 与 MAX3221 相同。 只需点击“将样品添加到购物车“、即可免费获取其中一个。  

    此致、

    Ethan