This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:其中可以探测信号 100M(时钟和数据)

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616455/dp83867ergz-s-evm-where-can-i-probe-a-signal-100m-clock-and-data

器件型号: DP83867ERGZ-S-EVM

我想看看带差分探头的示波器上的信号如何显示时钟和数据。 我有两块电路板? 我是否需要两者的 direkt Link? 我是否需要更改跳线? 如何进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    您应该能够将差分探头的插脚放置在 PHY 和 SMA 之间的 SGMII 交流耦合电容器上:

    根据我的经验、从 SGMII 线路上的数据中难以辨别任何内容、但您应该能够看到信号。 如果使用一个板、则只会在 SGMII 发送路径上看到信号。 如果将两个板连接在一起、则应该会在发送和接收路径上都看到信号。

    我相信该电路板默认具有采用 4 线 SGMII 的器件、该器件不使用时钟线。 如果要启用 SGMII 时钟、请使用数据表中显示的以下寄存器:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    感谢您的快速重播。 我想检查 100BaseT 信号。 这是可能的吗? 如果是、连接器在哪里?

    BR、

    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    抱歉、我假设您正在测量 SGMII 信号。 为了测量 100Base-TX 信号、您可以将差分探头的插脚放置在 PHY 和磁性元件之间的串联电阻上:

    如果 RJ-45 端口上未连接任何设备、则只能看到链路脉冲信号。 如果您要查看实际数据、请在 RJ-45 上连接一个支持 100M 的链路伙伴、并通过配置寄存器 0x0016 从 PHY 传输连续 PRBS。

    如果您使用其中两个 EVM 进行此测试、请确保禁用千兆位广播、否则 PHY 将在 1000Base-T(而不是 100Base-TX)下建立链路。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何禁用  EVM 的千兆位广播?  MSP430F5 系列 LaunchPad? 还是有另一种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要禁用千兆位广播、请使用寄存器 0x0000[13:12]和 0x0000[6]强制 100Mbps 速度:

     

    在本例中、您需要将 0 写入位 12、将 1 写入位 13、将 0 写入位 6。  我们通常在将 MSP430 LaunchPad 连接到运行 USB2MDIO 的 PC 时执行此操作。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享我可以在哪里订购设备 (MSP430) 的链接吗? 是否包含 msp430f5 LaunchPad?  我还需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们使用的 MSP430 LaunchPad 的链接。 您还需要一台具有以下功能的 PC:

    • Uniflash:刷写 LaunchPad 以与 USB2MDIO 搭配使用
    • USB2MDIO:这允许 PC 与 LaunchPad 通信以执行 MDIO/MDC 命令。

    有关如何设置 USB2MDIO 的更多详细信息、请参阅该启动指南: e2e.ti.com/.../6523.How-to-flash-MSP430-Launchpad-for-USB2MDIO-compatibility.pptx

    也可能会有所帮助。

    此致、

    Shane