This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A-Q1:TUSB211A-Q1 电源

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618091/tusb211a-q1-tusb211a-q1-supply-power

器件型号: TUSB211A-Q1

您好、

电源是否可以为 5V? 是的、EQ 电阻器的值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、VCC 可以为 5V。

    这不应影响 EQ 电阻器的阻值、因为 EQ 引脚只需要特定的电阻值即可将引脚下拉至接地、下表中的 REQ 值仍适用于 5V 电源系统、如脚注所示:

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能查看我的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilan:

    这是我的原理图审阅: e2e.ti.com/.../TUSB211A_2D00_Q1-RIDEVISION-Review.pdf

    我在这里看到两条不同的 USB2 数据路径。 ECU 是否连接到摄像头、还是 USB2 信号被拆分?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    摄像头已连接至 ECU、电缆长度为 4.5 米。 由于电缆较长、我们需要在 ECU 附近调节器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilan:

    我建议将转接驱动器放置在更靠近 ECU 板上连接器的位置、这样在信号通过时尽可能地改善信号、从而避免 ECU 过度补偿。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、  转接驱动器将放置在更靠近 ECU 连接器的位置。感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilan:

    别担心。

    谢谢、

    Ryan