This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:有关 TCA9554A 不向寄存器地址返回 ACK 的问题

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614281/tca9554a-regarding-the-issue-where-the-tca9554a-does-not-return-an-ack-to-the-register-address

器件型号: TCA9554A

您好的团队、

我的客户正在考虑采用 TCA9554A、目前正在他们的电路板上对其进行评估。

评估期间、我们遇到了器件不向评估板上的寄存器地址返回 ACK 的情况。

我附上了正常 (OK) 操作和异常 (NG) 操作的波形以供您查看。

正常运行波形

image.png

异常运行波形

image.png

需要关注的一点是、在异常波形中、SCL 和 SDA 的时序看起来几乎相同。 我们怀疑这可能导致故障。 您能否回顾波形并就可能的原因提供建议?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    两个示波器捕获之间的 EVM 设置有哪些变化、或者这种故障模式是周期性的?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler-San:

    感谢您的支持。

    在两个波形之间观察到的变化对应于器件变化。

    目前正在使用 8 个器件、其中 6 个器件显示运行失败的波形。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    您是否有正常工作和疑似故障设备的顶部标记照片?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler-San:

    感谢您的支持。

    我将与客户核实有关标记的信息。
    确认标记是否意味着可能存在很多异常?
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    没有太多的异常,但检查假冒的设备。  

    另一个角度是 I2C 总线的时序超出规格。 一个 TCA9554A 可能能够识别数据流、而另一个同类器件可能无法识别。   

    客户如何生成 I2C 写入序列? 是有点拆裂、还是使用定义的处理器/MCU 或其他一些 I2C 驱动程序 (如 Aardvark)。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler-San:

    感谢您的支持。

    我已通过私人消息发送设备的批号和 X 射线图像。
    由于工作单元和非工作单元之间的差异、组装似乎发生了变化、包括芯片焊盘和引线框的差异。
    您能否告知此装配体更改是否与当前问题有关?
    我们希望您的评论.
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我没有收到信息。  

    您可以通过 t-townsend@ti.com 重新发送吗? 

    也许您会去另一个泰勒那里。  

    此致、

    Tyler