This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044 的最小电源电压

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618129/tcan1044-q1-minimum-supply-voltage-of-tcan1044

器件型号: TCAN1044-Q1
主题: LM5164 中讨论的其他器件

您好、先生/女士、
根据数据表、TCAN1044 的电源电压最小为 4.5V、最大为 5.5V。 那么、是否可以在 4.5V 的确切最小电压下运行 CAN IC?
CAN IC 用于物联网器件、而物联网器件用于 EV 车辆。 该器件将安装在电池组顶部、如 16S LFP。
CAN IC 的电源由降压转换器 LM5164 提供。 以前、它在 5V 的电压下运行、但现在、由于某些原因、我们必须将降压转换器的输出电压降低到 4.5V、因此可以在 4.5V 的电压下运行 CAN IC。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    是、没有问题、可以在 4.5V 下运行 IC、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael
    感谢您的快速答复
    我能否确切知道 TCAN1044 的最小绝对工作电压是多少?
    请勿在表“6.1 绝对最大额定值“中告诉我。 用“建议运行条件“来描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    是、根据数据表中的规定、VCC 的确切最小建议工作电压为 4.5V。

    遗憾的是、这是指定的规格、不建议低于该规格。 请注意、这意味着 4.5V 最小值正是保证数据表中指定电气特性的值。 因此、较低的值可能会起作用且不会损坏器件、但当 VCC 低于 4.5V 时、您观察到的电气特性可能与数据表指定的特性不一致

    我希望这有助于澄清您的顾虑、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  
    我懂了。
    但是、如果降压转换器发生任何故障、并且降压转换器的输出电压降至 4.4 或 4.2、则会对 CAN IC 的工作产生什么影响。  
    因此、只是想了解 CAN IC 在电源方面的故障率条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    是的、一旦处于 UVCC 范围内、器件就应该处于受保护模式、如数据表的第 6.6 节和表 8-1 中所述、谢谢。  

    此致、

    Michael。