This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046AV-Q1:需要设计审阅|| TCAN1046AVDMTRQ1

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617794/tcan1046av-q1-design-review-required-tcan1046avdmtrq1

器件型号: TCAN1046AV-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1

尊敬的 TI 团队:
您好!!
我们计划在设计中使用器件 TCAN1046AVDMTRQ1。 请查看下面随附的原理图以进行检查、请分享您宝贵的反馈。

注意:我们将在 CAN FD 标准中运行 CAN 1 通道、在 CAN 经典标准中运行 CAN 2 通道。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    整体看起来不错。 建议将 TVS 二极管放置在更靠近连接器的位置、同时确保正确端接总线、类似于数据表的图 11-3。

    您 也可以考虑使用 ESD2CAN24-Q1、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  
    请注意、感谢您的反馈