This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:最高结温

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618008/am26c32-maximum-junction-temperature

器件型号: AM26C32
Thread 中讨论的其他器件: AM26C31

AM26C32IPWR 的额定最大结温是多少?  如果应使用列出的 theta-j-A 和最大额定环境温度来计算此温度、则应使用此器件的最大额定功率耗散是多少?  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    四路接收器是功耗较低的器件(与 AM26C31 等驱动器相反)。 从我找到的内部数据来看、绝对最大结温看起来大于 125°C。 您应该能够使用 130°C 作为此器件的上限。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的提问。  此器件 (AM26C32IPWR) 的 TSSOP 封装版本是否存在结至外壳热阻、或者是否有确定该热阻的方法?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我相信这可以在表 5.4 中找到  

    这不是您要找的吗?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表 5.4 给出了结至外壳(顶部)热阻;我要查找 以 TSSOP 封装底部为基准的标准结至外壳热阻或计算方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的澄清。

    根据我所见、这种封装的底部看起来没有外露焊盘。 当有外露焊盘进行额外散热时、TI 通常会提供一个结至外壳底部、但如果封装没有外露焊盘、可能不会选择这样做

    我想您可以使用 PSI_JB 来计算它。  

    https://www.ti.com/lit/an/slrr012/slrr012.pdf?ts = 1771628358441 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    TJ-(PowerxPsi)=T_board

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的指导。