This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AE:Cext 引脚上的电容

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618703/dp83826ae-capacitance-on-cext-pin

器件型号: DP83826AE
主题中讨论的其他器件: DP83826I、DP83826E

DP83826A 数据表(SNLS783A–2025 年 5 月–2025 年 10 月修订) 仅列出了 CEXT 引脚的 2nF 接地端子(表 5-1 和表 6-1)、该引脚看起来非常小。 DP83826I 和 DP83826E 的数据表中也提供了该值。

该评估板在此引脚上使用 100nF、并且可以添加一个额外的电容器(图 5-2、SNLU357–2025 年 4 月)。 这是一个大于数据表中指定的值的幅度。

应用手册“如何以及为何要在 EtherCAT 应用中使用 DP83826A “(SNLA488–2025 年 7 月)甚至提供了一个在该引脚上并联使用 100nF 和 2.2uF 的示例(图 3-1)。 这看起来更像是一个预期值、但有几个大到大于数据表中指定的值。

数据表中 CEXT 的 2nF 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好干草、

    CEXT 的 2nF 正确。 您可以选择在此引脚上添加一个 0.1uF + 2.2uF 并联电容器阵列、但 应存在 2nF。

    我认为 EVM 和 SNLA488 上的实现是基于之前的建议而设计的。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我没有做我的搜索足够好:你链接到的主题是完全相同的问题. 感谢您指向此主题。 答案也让我感到困惑,我最初分享了 Jeromes 关于(最小)、建议和最大价值的想法。

    现在、我将在 CEXT 引脚附近并联一个 0.1uF 和 2.2uF 电容、最靠近 100nF、由于空间限制、将 2nF 保留出去。  请注意、2nF 应该始终存在的说法始终是足够的、并且始终是旧数据表和新数据表中提到的正确值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好干草、

    根据数据表、需要 2nF。 如果仅继续使用 0.1uF 和 2.2uF、如果稍后有必要、我建议选择将其中一个值交换为 2nF。

    此致、

    Shane