This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:TFT LVDS 模块 (1280 (W) x RGB x 800 (H) 兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618174/sn65dsi84-q1-tft-lvds-module-1280-w-x-rgb-x-800-h-compatibility

器件型号: SN65DSI84-Q1

您好:  

 

您好:

 

 

 

我已经确定了 SN65DSI84-Q1 器件、从而支持我的硬件架构、从而提供 DSI 转 LVDS 功能。

我想确保此部件可以正确驱动我的 TFT 模块、特别是 1280 (W) x RGB x 800 (H) 像素的分辨率。 以下是我的 LVDS 显示器的所有规格:

image.png

提前感谢您。

此致、

Valentin Lançon ó n

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanlentin:

    为了确定是否可以支持该分辨率、我们将使用 LVDS 像素时钟速率。  

    LVDS PCLK 速率=水平总(像素)x 垂直总(行)x 帧速率 (fps)。

    为了获得准确的 PCLK、我们需要这些值总和和帧速率。

    估计:
    但是、如果我们假设消隐开销为 15%且 60fps、则 PCLK =((1280 x 800) x 115%) x 60fps = 70.656MHz、该值处于 LVDS CLK 限制范围内。
    请注意、由于假定了消隐速率和帧速率、因此这并不准确。 为了获得精确的分辨率、我们需要更多信息。


    解决方案指南:
    DSI84 支持双 LVDS 输出、而这两个端口都支持 25 - 154MHz。
    有关参考: 【常见问题解答】SN65DSI84:SN65DSI83、SN65DSI84 和 SN65DSI85 解决方案指南

    DSI84 可支持 8 位 LVDS/24bpp。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:  

    感谢您发送编修。 您可以在下面找到我的 TFT 技术规格的其他信息:

    PCLK = DCLK = 72.4MHz(典型值)  

    ...

    如果我理解正确、SN65DSI84-Q1 可以处理我的 LVDS TFT 模块。 我可以向您发送屏幕引脚排列、以检查是否可以将这两者连接在一起?

    此致、  

    Valentin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    DSI84 支持您共享的 72.4MHz PCLK 频率、因为它在每个端口的 25 - 154MHz 限制范围内。


    DSI84 通过两个端口支持 LVDS 输出、每个端口都有一个时钟通道和四个数据通道。 它可以支持 18 或 24 bpp 色深。 您也可以在此处共享引脚排列。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:  

    感谢您的详细信息、它似乎非常适合我的设计。

    请参阅随附的 TFT 模块技术数据表、我们希望使用该模块。

    提前感谢您仔细检查和查看此内容。 我对将 DSI84 用于我的项目非常有信心。

    如果我错过了有关 TFT 模块规格的任何信息、请告诉我。  

    此致、  

    Valentin  

    e2e.ti.com/.../13_2D00_101ZIEBCAD0_2D00_S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    是的、应根据数据表信息支持此 LVDS 显示。  如果您需要更多信息、请告知我们。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:  

    很好、感谢您的技术支持。  

    此致、  

    Valentin