This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:DSI/RGB 转 FPD-Link III 串行器/解串器和布线/连接器指南

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619397/ds90ub921-q1-dsi-rgb-to-fpd-link-iii-serdes-and-cabling-connector-guidance

器件型号: DS90UB921-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1

大家好、TI E2E 社区、

我设计了一个视频源板和一个显示屏之间的短距离链路(~2 米)。 我需要运输:

  • 视频:24 位 RGB (RGB888)、速率高达 1280×800 @ 60fps(显示端具有并行 LVCMOS)

  • 音频:I2S

  • 控制:I2C(理想情况下为双向,例如面板/触摸控制)

系统目标

目标显示屏需要经典并行接口:RGB24 (LVCMOS/LVTTL)、PCLK、HS/VS/DE。 我想将此接口移动到~2m 以上的非板载位置、同时还承载 I2S + I2C。

主要问题

1) DSI 串行器转 RGB24 (LVCMOS) 解串器?

在 TI 解决方案中、源是 MIPI DSI(串行器侧)、接收侧解串器输出并行 RGB24 LVCMOS 吗?

如果 DSI→串行器/解串器→RGB24 是可行的、您能否建议使用最合适的串行器/解串器对来实现 1280×800@60、并确认任何限制条件(像素时钟限制,通道数等)?

2) 如果没有 DSI、RGB24 (LVCMOS) 串行器输入是可以接受的

如果 DSI 输入串行器不是正确的路径、我也可以接受这样一种解决方案、即串行器直接接收 RGB888 (LVCMOS) 并通过链路与 I2S + I2C 进行传输。

您推荐用于以下哪种 TI SerDes 器件:

  • RGB888 + SYNC + PCLK

  • I2S 音频

  • I2C 控制通道(双向)

超过~2m?

3) FPD-Link III 是否是合适的系列?

根据您的经验、FPD-Link III 是否非常适合~2m 电缆上的这种“未压缩的面板链路“用例 (RGB24 +反向通道控制+ I2S)? 或者您是否会推荐其他 TI 技术/系列?

4) 长期可用性/寿命

您是否有关于新设计中相关 FPD-Link III 器件(串行器和解串器)的长期可用性指导? 我尝试选择可长期供货的器件。

5) 布线:是否可以使用 RJ45 +以太网电缆 (Cat7)?

从机械角度来看、RJ45 电缆会非常方便。 如果我使用带有单独屏蔽对的屏蔽以太网电缆(如 Cat7 中)、那么在此类电缆上以~2m 的距离运行 FPD-Link III 是现实吗?

如果不建议使用 RJ45/以太网电缆:

  • 对于短 (~2m) 双绞线链路(例如 HSD 型,其他阻抗控制选项)、建议使用哪些连接器系列?

  • 是否有关于此类链路的连接器选择、阻抗、屏蔽、引脚排列/分线和 EMC 的 TI 应用手册或实用指南?

提前感谢您提供任何推荐的 TI 参考设计、器件对建议和通道/连接器指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    感谢您的询问、请允许我提供一些反馈:

    目标显示屏需要经典的并行接口:RGB24 (LVCMOS/LVTTL)、PCLK、HS/VS/DE。 我想将此接口移至板外~2m 的距离、同时还承载 I2S + I2C。

    最适合该应用的器件是 DS90UB926-Q1 -它包括并行 LVCMOS 接口、单独的 PCLK、HS、VS、DE 引脚、 I2S 音频(立体声)接口和通过 FPD-Link 进行的 I2C 通信 (SDA 和 SCL)。 可接受的 PCLK 范围为 5MHz 至 85MHz (175Mbps 至 2.975Gbps)。

    TI 解决方案中、源端是 MIPI DSI(串行器侧)、接收端解串器输出并行 RGB24 LVCMOS 吗?

    适用于指定分辨率的理想解决方案是 FPD-Link III 器件 DS90UB941AS-Q1 最终目的 DS90UB926-Q1 。 这些接口与传输 MIPI DSI ->并行 RGB888 LVCMOS 接口兼容。

    如果 DSI→SerDes→RGB24 是可行的、您是否可以为 1280×800@60 推荐最合适的串行器/解串器对并确认任何限制条件(像素时钟限制,通道数等)?

    DS90UB941AS-Q1 可通过单个 FPD-Link 实现从 25MHz 到 105MHz PCLK 的范围。 DSI 最多包含 4 个通道、每个通道高达 1.5Gbps。  

    分辨率计算结果约为 67.584MHz PCLK(消隐* 60fps 时为 1280 * 800 * 1.1)。

    [报价 userid=“686350" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619397/ds90ub921-q1-dsi-rgb-to-fpd-link-iii-serdes-and-cabling-connector-guidance

    我还可以接受串行器直接获取 RGB888 (LVCMOS) 的解决方案、并使用 I2S + I2C 通过链路进行传输。

    您推荐用于以下哪种 TI SerDes 器件:

    • RGB888 + SYNC + PCLK

    • I2S 音频

    • I2C 控制通道(双向)

    超过~2m?

    [/报价]

    DS90UB925-Q1 也可作为替代方案使用、它是 DS90UB926-Q1 和原始目标显示接口中包含的所有信号的直接镜像。

    根据您的经验、FPD-Link III 是否非常适合~2m 电缆上的这种“未压缩面板链接“用例 (RGB24 +反向通道控制+ I2S)? 或者您是否会推荐其他 TI 技术/系列?

    许多客户使用了不同接口的组合(例如本例)、通过 FPD-Link 解串器均衡、只要从整个系统的角度满足通道规格、电缆长度就有很大的灵活性。

    您是否有关于在新设计中相关 FPD-Link III 器件(串行器和解串器)的长期供货情况的指导? 我尝试选择可长期供货的器件。

    这些器件目前没有在可预见的未来停产的计划。

    [报价 userid=“686350" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619397/ds90ub921-q1-dsi-rgb-to-fpd-link-iii-serdes-and-cabling-connector-guidance

    从机械角度来看、RJ45 电缆会非常方便。 如果我使用带有单独屏蔽对的屏蔽以太网电缆(如 Cat7 中)、那么在此类电缆上以~2m 的距离运行 FPD-Link III 是现实吗?

    如果不建议使用 RJ45/以太网电缆:

    • 对于短 (~2m) 双绞线链路(例如 HSD 型,其他阻抗控制选项)、建议使用哪些连接器系列?

    • 是否有关于此类链路的连接器选择、阻抗、屏蔽、引脚排列/分线和 EMC 的 TI 应用手册或实用指南?

    [/报价]

    这是一个好问题。 在我们的评估板 (EVB)/评估模块 (EVM) 中、我们通常将 HSD 连接器用于这些类型的阻抗受控组件、因为出于信号完整性目的、通道规范对于满足非常重要。 这些类型的连接器通常还涵盖 FPD-Link 可以达到的最大数据速率(本例中为 2.975Gbps)。

    每个数据表都有布局指南和应用手册的参考、这些指南将提供设计稳健 FPD-Link 连接的指南、尤其是 DS90UB941AS-Q1 数据表: DS90UB941AS-Q1 DSI 转 FPD-Link III 桥接器串行器数据表(修订版 C)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Miguel