This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:PDB 引脚的设计是否有任何问题? 使用万用表测量 PDB 针时、屏幕短暂黑屏、然后恢复 QUIC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615731/ds90ub947-q1-is-there-any-problem-with-the-pdb-pin-design-when-measuring-the-pdb-pin-with-a-multimeter-the-screen-goes-black-briefly-and-then-recovers-quic

器件型号: DS90UB947-Q1

DS90UB947-Q1 的 PDB 引脚电路设计、是否存在下图所示的任何问题? SOC I/O 电压电平为 3.3V、DS90UB947-Q1 I/O 电压电平为 1.8V。 LVDS-SER-PDB 网络通过两个电阻分压为 1.8V。 使用万用表测试 PDB 引脚时、屏幕黑屏片刻、然后再次亮起、时间非常短。 只有万用表探针接触 PDB 引脚时才会发生这种情况。 探头保持在 PDB 上后、没有黑屏。 使用示波器测试 PDB 引脚时也会出现同样的问题。 原因是什么?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无论是设备还是测量方法、这似乎都存在问题。 您能否提供所用万用表和示波器的确切名称? 此外、您能为我提供更多有关您的测量方法的详细信息吗? 我最初怀疑接地可能不够、从而会引入某种形式的寄生电容。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器型号:Agilent Technologies DSO7104B、万用表型号:Fluke 15B PRO。
    请帮忙确认下这个电路是否有问题。尝试过调整SOC端驱动能力、没有改善。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您分享此器件型号。 您是否还能向我提供有关您的测量方法的更多详细信息?

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    示波器测试方法:
    使用示波器的通道 1 进行测试。 将示波器的接地夹连接到受测器件的接地端、将示波器探头连接到 PDB 引脚。 当探头短暂接触 PDB 针时、显示屏短暂黑屏、然后恢复正常。 如果示波器探头长时间保持与 PDB 引脚的连接、屏幕将正常显示。 测试使用 X1 和 X10 示波器探头比率执行;问题仍然存在。
    万用表测试方法:
    使用万用表的电压范围进行测试。 将黑色万用表探针连接到受测器件的接地端、将红色探针连接到 PDB 引脚。 出现同样的问题。
    请首先帮助确认此电路设计是否存在问题。
    但是、在另一个电路略有不同的 SOC 平台(使用 TI 941 1.8V I/O 端口)上、测试期间未观察到此类问题。
    如下图所示:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fei、

    感谢您分享 UB9 原理图 — 这是一个有用的对比。

    UB947 原理图上的 R333 看起来好像连接到 GND、但 TI 数据表中不建议这样做。 连接万用表探头很可能会完成电路、然后会引入一些 RC 延时时间。 经过这段时间后,屏幕就会恢复。 虽然 UB9李 原理图也在 PDB 引脚上包含一个连接到 GND 的电阻、但它的电阻值要高得多(100k Ω 而不是 12k Ω)、因此此处的 RC 电路的延时时间要小得多。

    为便于将来参考、建议匹配文档“引脚配置“和“典型应用“部分中概述的 TI 数据表实施方案。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    • TI 947 的 PDB 引脚是否由 SOC 控制? 我是否仍需要添加一个上拉电阻器和一个去耦电容器?
    • SoC 的所有 I/O 均为 3.3V。 TI 947 的 PDB 引脚的电阻分压器用于降至 1.8V。
    • 此产品目前正在大规模生产。 是否有优化的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fei、

    [引述 userid=“683811" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615731/ds90ub947-q1-is-there-any-problem-with-the-pdb-pin-design-when-measuring-the-pdb-pin-with-a-multimeter-the-screen-goes-black-briefly-and-then-recovers-quic/6242460
    • TI 947 的 PDB 引脚是否由 SOC 控制? 我是否仍需要添加一个上拉电阻器和一个去耦电容器?
    [/报价]

    这将取决于确切的系统实现。 PDB 引脚可以通过硬件(使用 RC 电路)或软件(由 SoC 控制)进行控制

    此产品目前正在大规模生产。 是否有优化的解决方案?

    鉴于这在大规模生产中、硬件无法更改。 但是、现有硬件不应引入任何固有风险、因为万用表在这种情况下不是一个因素。

    此致、

    尼古拉