This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450V-THVD2422 EP:30m 电缆上的 RS @ 40Mbps

Guru**** 2972960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620152/thvd2450v-ep-rs-422-40mbps-on-30m-cable

器件型号: THVD2450V-THVD2450 EP

我们的团队正在寻找具有以下规格的 RS 422 收发器:

40Mbps

3.3V 和 5V 输入范围

30m 的电缆长度

 

查看 THVD2450V-THVD2450 的数据表 EP、似乎符合这些规格。 不过在数据表的图 8-2 中、对于高于 10Mbps 的数据速率、电缆长度实际上应该为 0。 这张图是否仅适用于较低数据速率的模型? 是否有 50Mbps 模型 (THVD2450V-THVD2450 EP) 的我可以参考的图? image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonah、

    该图仅是所有收发器的标准 RS –485 图、显示了典型电缆长度/数据速率权衡因素。 我认为、它实际上源自原始 RS –485 标准。

    但对于该收发器、不适用。 许多现代收发器(包括我们的 THVD24xx 系列)支持这些更高的数据速率。 当然、要实现这些高数据速率、电缆长度要求仍会更短。 但由于 RS RS-485 驱动器具有更强且更干净的开关速率、这些更高的数据速率现在成为可能。  

    THVD2450V-THVD2450 EP 在这里是一个不错的选择、但请注意、它是半双工的、而不是全双工的。 通常、全双工收发器用于 RS 422 应用。 在这种情况下 、您可以 改用我们的 THVD2452V-THVD2452 EP 收发器。  

    此致、

    Ethan