This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:尽管 SDI 输入有效、LMH1219 LOCK_N 在上电时短暂置为有效、然后置为无效

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619355/lmh1219-lmh1219-lock_n-asserts-briefly-at-power-up-then-de-asserts-despite-valid-sdi-input

部件号: LMH1219

尊敬的支持团队:

我目前在设计中使用 LMH1219 时钟恢复器、并观察到 LOCK_N 输出上的异常行为。

测试条件:

SDI 电缆在上电前已连接。

FPGA 组电压为 2.5V

LOCK_N 配置为连接到 2.5V 的 4.3k 上拉电阻

LOCK_N 连接到 LED 指示灯电路和 PolarFire FPGA 输入(配置为 LVCMOS 2.5V 输入,未启用内部上拉电阻)。

观察到的行为:
当电路板在连接有效 SDI 输入的情况下上电时、LOCK_N 信号短暂变为低电平(LED 亮起)、表示锁定。 不过、即使 SDI 电缆仍处于连接状态且输入信号稳定、在短时间后、LOCK_N 也会变为高电平并保持高电平(LED 关断)。

设备似乎最初检测到锁、但随后不久就会丢失。

请说明可能的原因:

LOCK_N 在启动时短暂置为有效、然后置为无效。

可能导致此行为的任何配置、配置 (strap) 设置或速率检测注意事项。

这是否与信号完整性、输入速率不匹配或所需的初始化序列有关。

感谢您的支持。

此致、

米兰

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这个问题确实需要尽快解决。 我的设计被搁置。 请尽快建议解决方案。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、  

    电缆长度是多少? 发生这种情况的数据速率是多少?
    断开并重新连接电缆是否可以解决问题?
    这种情况发生的频率有多高?

    此致、
    j


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们使用大约 1 英尺的 SDI 电缆。

    我们已经尝试了 3G 和 6G 两种数据速率。  

    很多时候尝试连接和断开连接、但每次下电上电时、LED 都会亮起、其余时间则熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、  

    我明白了。 我在原理图上没有看到任何问题。 我们能否验证器件是否正确供电?  
    如果器件正确供电、我建议通过寄存器配置重新启动 CDR。  
    您是否可以访问我们的编程指南?


    以下是执行 CDR 复位所需的命令。  

    请告诉我这是否有效。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经检查了器件是否已正确供电、因为我可以在显示器上看到视频输出、还检查了该引脚的电压电平是否始终为 2.5V。 因此、可确保器件正确供电。

    这些命令是在上电后还是在上电期间设置的?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经尝试了该命令、但仍然没有看到稳定的 LED 亮起。  

    请尽快建议其他解决方案。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、

    什么是输入信号发生器? 您能检查输入信号是否正常吗? 此外、是否有多个电路板报告此问题、或者这是唯一存在此问题的电路板?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们使用 3boatfs 进行了测试、在所有三个电路板中都观察到了相同的测试结果。  

    我们从外部摄像头源生成 3G SND 4G 视频流。 这是经过验证的来源。

    此致、

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入信号符合 SMPTE 标准吗?  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、信号采用 SMPTE 格式。

    您认为这是否与自举信号配置有关?

    如果电路电平正确、那么是否需要写入特定的命令来启用或配置该引脚?

    我不完全肯定、但原则上它应该起作用。 您能否再次查看此问题并就最佳且最快的解决方案提供建议?

    此致、
    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、  

    我同意信号是否为 SMPTE 格式、它应该能够正常工作。 我再次查看了 strap 配置、并注意到为 OUT_CTRL 选择了旁路掉的时钟恢复器。 如果时钟恢复器被旁路掉、则不会发生 CDR 锁定。 当 LED 熄灭时您仍然看到输出吗? 此外、您能否将 OUT_CTRL 设置为 F、看看这样是否会使 LED 亮起?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    当我们将 OUT_CTRL 引脚悬空时、会使 LED 稳定亮起。 看起来问题已经解决。  

    非常感谢、非常感谢。

    此致、

    米兰