This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM263x EtherCAT 从站在几分钟后进入超时 (TwinCAT 3.1)

Guru**** 2917990 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2634, TMDSCNCD263, AM2634-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616701/am2634-q1-am263x-ethercat-slave-going-to-timeout-after-few-minutes-twincat-3-1

器件型号: AM2634-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigAM2634TMDSCNCD263、

尊敬的团队:

我正在处理 AM263x 控制卡 (CC) 并已使用成功运行 EtherCAT 从站示例 TwinCAT 3.1 不同分量。

我使用的示例是:
ethercat_slave_beckhoff_ssc_demo_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang

问题 1:从器件进入超时

从器件可以正确转换并运行几分钟、但之后会进入 超时模式

我使用以下工具对此进行了测试:

  • IND_COMMS_SDK_am263x_10_00_00_12

  • 最新 其中概述了 SysConfig 修补程序版本

但是、问题仍然存在。

请您提出以下建议:

  • 从器件在一段时间后进入超时的可能原因是什么?

  • 是否需要检查与监视程序或同步管理器相关的任何配置?

  • 这是否是此 SDK 版本中的已知问题?


问题 2:tiescapp.xlsx 未生成正确的 XML

在上述示例工程中、基本文件:

tiescapp.xlsx

位于:

C:\ti\ind_comms_sdk_am263x_10_00_00_12\source\industrial_comms\ethercat_slave\beckhoff_stack\patch\am64x_am243x_am263x

不会生成合适的检测源 ESI (.xml) 文件 。 TwinCAT 不检测到生成的 XML。

但是、当我使用默认值时 TI_ESC.xml TwinCAT 检测从属设备并按预期工作。

我想了解:

  • 为什么 XML 是由tiescapp.xlsx TwinCAT 未检测到而生成的?

  • 生成 XML 之前是否需要更新任何缺失的配置或宏?

  • 为什么底座tiescapp.xlsx与工作底座之间存在不匹配/间隙TI_ESC.xml

  • 提供的 XLSX 是否与示例项目配置完全一致?

请告诉我是否需要其他日志、生成的 XML 或配置详细信息。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“684543" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616701/am2634-q1-am263x-ethercat-slave-going-to-timeout-after-few-minutes-twincat-3-1

    问题 1:从器件进入超时

    从器件可以正确转换并运行几分钟、但之后会进入 超时模式

    我使用以下工具对此进行了测试:

    • IND_COMMS_SDK_am263x_10_00_00_12

    • 最新 其中概述了 SysConfig 修补程序版本

    但是、问题仍然存在。

    请您提出以下建议:

    • 从器件在一段时间后进入超时的可能原因是什么?

    • 是否需要检查与监视程序或同步管理器相关的任何配置?

    • 这是否是此 SDK 版本中的已知问题?

    [/报价]

    发生此问题时、您是否还可以共享 UART 日志?

    您还使用哪种引导模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“684543" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616701/am2634-q1-am263x-ethercat-slave-going-to-timeout-after-few-minutes-twincat-3-1

    我想了解:

    • 为什么 XML 是由tiescapp.xlsx TwinCAT 未检测到而生成的?

    • 生成 XML 之前是否需要更新任何缺失的配置或宏?

    • 为什么底座tiescapp.xlsx与工作底座之间存在不匹配/间隙TI_ESC.xml

    • 提供的 XLSX 是否与示例项目配置完全一致?

    请告诉我是否需要其他日志、生成的 XML 或配置详细信息。

    [/报价]

    示例中提供的 xml 文件配置了示例项目的对象字典设置、能否确保您也使用与示例中提到的配置相同的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在调试模式下使用它、并附带板载调试器。 获取以下日志:

    Cortex_R5_0:EtherCAT 设备

    EtherCAT 示例应用程序

    修订版/类型:x0590 内部版本:x052F

    固件版本:5.5.47

    SYNC0 任务已启动

    SYNC1 任务已启动  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyoti:

    此 SDK 版本中是否存在已知问题?

    问题 1 对于 EtherCAT Beckhoff 演示来说不是已知问题。

    您是否还能提供以下信息:

    1. 超时持续时间是否一致?
    2. 是否使用 SDK 中的 OOB 示例?
    3. AL 状态代码中的值是多少:
    4. 您在 TwinCAT 中运行哪种模式? 我是直流还是自由运行以及相应的周期时间?

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我在运行 EtherCAT 通信时在 TwinCAT 中观察到以下警告:

    我正在使用使用 ind_comms_sdk_am263x_10_00_00_12(即 ethercat_slave_beckhoff ssc_demo_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang) 的 EtherCAT 示例、并在自由运行状态下运行它。 我使用 AM2634 控制卡的中间端口。 否、超时时序不一致。 有时是 113ms、有时是 616ms。 我不会更改 TwinCAT 中的任何默认值、保持在扫描从设备后不变、但仅在自由运行状态下操作它。

    警告:器件 1 (EtherCAT):帧丢失 10 次(帧编号 0)

    我的设置详细信息如下:

    • 主机操作系统: Windows 11.

    • TwinCAT 版本:TwinCAT 3 (x64)

    • EtherCAT 主站:PC 上的 TwinCAT

    • EtherCAT 从站:AM263x 控制卡

    • 周期时间:1 ms

    • 连接:直接以太网连接(无交换机)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyoti:

    否、超时时间不一致。 有时是 113 毫秒、有时是 616 毫秒。

    很抱歉、我对此感到困惑。 您提到“从站正确转换并针对 A 运行 几分钟 ,但之后它进入 超时模式。“ 那么在进入 OP 模式后它会回退吗?

    您是否还可以共享此场景的 Wireshark 日志?  

    警告:设备 1 (EtherCAT):帧丢失 10 次(帧编号 0)

    这也可能是由于链路故障造成的。

    AL 状态代码中的值是多少

    您可以从 Box n (TIESC-*)> EtherCAT > Advanced Settings ...> ESC Access > Memory 观察此寄存器。  

    我正在使用 AM2634 控制卡的中间端口。

    是、中间端口= EtherCAT IN 端口。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在到达 OP 几分钟后、它会回到初始化状态。 此外、在从器件进入初始化状态后、我无法看到 AL 状态寄存器、在 OP 模式期间 AL 状态代码显示为 0x0000。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。

    您是否还可以共享 Wireshark 日志、直到出现故障? 另外、当您暂停 R5 内核时、它是挂起在任何特定位置、还是按预期运行?

    此外、一旦退出 OP 状态、请提供完整的 ICSS 存储器转储 (0x48000000 到 0x48040000)。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron 和 TI 团队、

    从客户离线电子邮件中直接分享一些有趣的内容:

    【客户】

     “在花了大量时间寻找解决方案之后、【我们】最终将相同的代码分享给我们的【美国】开发团队。 相同代码在两组相同硬件(AM263x 控制卡)上运行、没有任何问题。

     昨天、我们得到了一组新的相同硬件、在新订购的硬件(AM263x 控制卡)上完全相同的代码可以正常工作、而不会出现任何问题。

     我们最终在新的控制卡上运行该测试、因为 EtherCAT 从站连接到(供应商)作为主站的基于 AM64 的 EtherCAT。 超过 16 小时、未观察到超时。 另一方面,早期的控制卡在短短几分钟内就会超时(在基于 AM64 的主控制器或作为主控制器的 TwinCAT 上)。

     我试图调试问题,但直到现在没有成功;我会很高兴得到任何线索在这? 是否曾经针对 AM263x 控制卡 (TMDSCNCD263) 报告过任何此类问题? “

    [TI 回复]

    确实很有趣  我开始想知道这是否可能是由于控制卡硬件/电路板的不同版本造成的。

     您提到“‘Layer “控制卡在几分钟内仍超时; 但是新的控制卡(假设美国特拉华州团队也有新硬件)显然没有出现超时故障。

     是否有办法可以确定“较早“的硬件是否确实是较旧的、可能是较早版本的 PCB?  电路板标签和/或封装标签的图片可能会有所帮助。  我正在通过 Bcc 循环 Aaron、因此他知道并使用此信息更新了 E2E。

     CY、

    CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    尊敬的 Jyoti/团队:

    几个后续查询:

    1. 请分享一下  PCB 编号 ?  
    2. 您能否确认电路板是否具有支持 EtherCAT 的 SoC 器件型号?:
      •   
      • 有关更多详细信息、请参阅 第 9.1.1 节“ 标准封装编号法“  一半  AM263x 具有实时控制功能的 SitaraTm 微控制器数据表(修订版 E)
    3. 是使用的美国开发团队 AM2634-Q1  

    对于不工作(早期)的电路板和工作板、使用上述值进行确认会有所帮助。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    以表格形式显示信息。

     

    Sr. No

    控制卡

    提供  

    在中接收

    链路状态

    1.

    卡 1

    美国特拉华州

    -

    无超时

    2.

    卡 2.

    美国特拉华州

    -

    无超时

    3.

    卡 3.

    Pune、IND

    2025 年 5 月

    超时

    4.

    卡 4.

    Pune、IND

    2026 年 2 月

    无超时

    注意:固件+ SDK +库是相同的  

     

    共享图像、

     

    1. 卡 3:

     

    1. 卡 4:

     

     

    希望这有所帮助。

    CY、
    Chris(通过离线电子邮件为客户提供)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    此处很难继续调试、因为问题在我们这边是不可重现的、您能否向客户发送新硬件、客户可以将电路板退回给我们、以便我们进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    这里显示了工作卡的控制器映像、

    而卡给麻烦如下图所示。

    看起来有区别、正在运行的加速器具有“EtherCAT 硬件加速器“、而不运行的加速器没有。 我认为这解释了为什么以“K"作为“作为特性列表的那个会带来麻烦。  

    这一点对我们来说是个问题、因为我们的硬件使用的是 AM2631CNDGHAZCZR、后者看起来确实具有“EtherCAT 硬件加速器“。

    注意:这两张图片都是我们在印度的图片;我可以在美国办公室获得相同电路板的图片、但没有显示此问题。

    我不确定  在下订单 TDMSNCD263 时如何解决这个问题。

    谢谢&谨致问候。

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。  美国办公室董事会的相应信息也会有所帮助。   

    Aaron & Nilabh — 出现这种情况可能是由于缺少 EtherCAT 硬件加速器(正如 Uday 中的“K"版本“版本板版本板所指出的那样)、或者非工作板装配了预发布的“XAM2634C..."</s>“ 器件。  可能是预发布的芯片还是“K"版本“版本是此处的罪魁祸首。

    最好知道是否确实如此 — 此后 Uday 可以相应地进行准备。

    此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我可以确认 K 器件不支持 EtherCAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、让我深入研究一下、看看我们是否无意中得到了 EVM 中的错误器件。 我会让你保持发布。  

    您认为客户是否会考虑 AM261 或 AM263P? 我们没有计划对 AM263 进行任何 SDK 更新、对于包括 EtherCAT 在内的工业通信的支持将倾向于 AM261/AM263P。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来有点奇怪、只是从特拉华州获得了控制卡控制器映像、它有“K"部分“部分、但没有问题。

    附上下图、  

     在美国、TDMSNCD263 的其中一个的“K"部件“部件是如何工作的、与我一起的情况并非如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Chris 强调的、XAM26 材料是预量产材料、因此不能保证其配置为 DS 规格 — 在这种情况下,EtherCAT 未被禁用、因为它将用于生产的“K"器“器件。