This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:具有更高 ESD (HBM) 容差的替代器件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C32AT, SN65LBC173A, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622559/ds26c32at-alternative-device-having-higher-esd-hbm-tolerance

部件号: DS26C32AT
Thread 中讨论的其他器件: SN65LBC173A、 AM26C32

您好:

客户正在寻找一款与 DS26C32AT 具有相同功能但具有更高 ESD (HBM) 容差的器件。 TI 是否有任何推荐的器件?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    他们在寻找什么确切的 HBM 等级?

    我会采用 SN65LBC173A。 它的输入引脚为 6k HBM、所有其他引脚上为 5k HBM。  DS26C32AT 的输入引脚上有 2k HBM、所有其他引脚上有 1k。

    中间接地选项是 AM26C32、其所有引脚上都具有 3k HBM。  

    您是否能够解释客户请求额外 HBM 保护的原因? 是否有新的要求?  JEDEC 这一主要标准机构指出、500V HBM 保护足以在采用标准 ESD 控制流程的安全制造条件下实现。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    感谢您的答复。
    它们没有任何具体要求。 他们只希望 ESD 性能优于 DS26C32AT、因为在使用 DS26C32AT 的当前设计中会出现一些 ESD 问题。

    此致、

    K.Hirano