This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:如何配置寄存器以在 CML 上输出眼图。

Guru**** 3002760 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622608/ds90ub964-q1-how-to-configure-the-register-to-output-eye-diagram-on-cml

器件型号: DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP、 USB2ANY

我要在 CMLoutput 上测试 FPDLinkIII 的眼图、我是否可以直接在通常配置寄存器的命令之后添加以下 I2C 命令?

8c8e3c7d-588a-4a9f-afde-5a8bae8afb30.png

我使用的是 Tek MSO71254C 示波器。 您能告诉我使用此示波器测试眼图的设置方法吗?  

此外、我发现还可以通过 Analog LaunchPadTM 软件来分析眼图裕度。 如何将 964 IC 连接到此软件? 是否需要开发板或其他工具?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Jianchen,

    我是否可以直接在通常配置寄存器的命令之后添加以下 I2C 命令?

    建立链路并完成正常配置后、表 5-8 中的 I2C 命令系列对应于为每个特定 RX 端口启用 CMLOUT。  

    请注意、一次只能使用 CMLOUT 监控一个端口。 为了进行进一步测试、建议在 BIST 期间监控 CMLOUT 以验证无错误操作。

    我正在使用 Tek MSO71254C 示波器。 您能告诉我使用此示波器测试眼图的设置方法吗?  [/报价]

    要测试 CMLOUT、我们建议使用差分探头。 这需要 在 CMLOUT +/-引脚之间、在外部放置 100Ω 终端电阻。 如果您的示波器具有 100Ω 差分终端、则不需要外部 100Ω 电阻器。

    对于 CMLOUT 诊断、我们建议使用差分配置进行探测。 但如果必须采用单端、则需要使用类似于 FPD Link 端口的 50Ω 电阻器端接负端口。

    如何将 964 IC 连接到此软件? 是否需要开发板或其他工具?  [/报价]

    如果您使用 964 EVM、那么只需通过 USB 连接到电路板并启动 ALP。 EVM 用户指南对此进行了详细说明。

    但是、如果不使用 EVM、有两种方法可通过 I2C 连接将定制串行器/解串器板连接到 ALP:

    1. USB2ANY 器件提供 。 这是一款 Texas Instruments 接口适配器工具、允许计算机通过 USB 控制器件。 它与串行器/解串器器件上的 I2C 引脚连接、以建立连接、以便通过 ALP 软件使用。
    2. 连接到 Aardvark。 该器件是 Total Phase 产品(不是 TI)、但它是一个 I2C/SPI 主机适配器、可让开发人员通过 USB 将 PC 连接到下游嵌入式系统环境、并使用 I2C 和 SPI 协议传输串行消息。 与 USB2ANY 一样、它与串行器/解串器器件上的 I2C 连接、以通过 ALP 软件建立连接

    可在数据表在线查看各器件的 I2C 引脚排列。

    对于测试眼图、MAP 工具通常就足够了、但您也可以使用 CMLOUT 迹线进行进一步测试以进行验证。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢您、

    Ethan Woods

    [/quote]