This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:即使将相同的配置应用于所有重定时器通道、某些通道也会出现不稳定的 CDR 锁定或无法锁定。

Guru**** 2907820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619546/ds125df1610-even-with-the-same-configuration-applied-to-all-retimer-channels-certain-channels-have-an-unstable-cdr-lock-or-cannot-lock

部件号: DS125DF1610

尊敬的专家:  

我写信寻求有关我们在负载板上遇到的 CDR 锁定问题的建议。

我们按照在 EVM 上成功执行的相同过程进行操作:
1、将 RX 输入设置为 550MHz。
2.使用/4 分频器将 VCO 配置为 10.8GHz、以获得 2.7GHz PRBS7 信号。
3.对每个通道执行 CDR 复位。

虽然它在 EVM 上持续工作、但我们负载板上的结果不一致:具体而言、虽然某些通道是稳定的、但其他通道无法实现 CDR 锁定或经常解锁

您建议调整是否有任何重定时器寄存器或 CTLE/DFE 设置、以补偿潜在的板级或通道间变化?  

任何建议都将得到赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    我有几个想法:

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    在 675MHz 输入端、所有通道都可以稳定锁定。
    我们的配置使用 675MHz RX 输入、2.7GHz VCO 和 2.7GHz 重定时器 TX 输出。 对吗?

     

    对于第二个问题、我们需要生成一个 1.35GHz 时钟(1010…)。 我尝试写入寄存器 0x78 和 0x97、但器件未接受写入。
    我还在 SigCon 中尝试了相同的配置、但输出波形仍然没有表现出预期的时钟模式。
    SigCon:
    波形: