This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:是否可以使用 4 P82B715 连接两个 I2C DAC

Guru**** 2912110 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616273/p82b715-could-i-use-4-p82b715-to-interface-with-two-i2c-dacs

部件号: P82B715
主题中讨论的其他部件: P82B96

尊敬的 PL 应用工程师:

有一件事需要咨询 P82B715 和 P82B96。 假设我有两个远程 I2C DAC(不同的 PCBA 板)需要与 MCU 连接。 我是否可以通过 P82B715 使用 MCU 的一个 I2C 接口连接两个远程 I2C DAC? 请参阅下图。

image.png

如果我使用 P82B96、我必须使用两个 I2C 来通过 P82B96 与两个远程 DAC 连接。 请参阅下图。

image.png

我是对的吗?

第三个问题是我是否可以在本地使用 P82B96、在远程使用 P82B715? 如下图所示。

 image.png

如果同一块板上有两个 DAC 但使用远程主板、以下解决方案如何?

image.png

非常感谢!

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我将需要更多的时间来回应,谢谢。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    第一、第二和第四种架构看起来可以。 我不建议将 P82B96 和 P82B715 混在一起。  

    最简单的解决方案可能是第四个选项。 I2C 是一种多点总线、因此如果您可以在同一总线上使用 DAC1 和 DAC2、则可以节省控制器器件上的 I2C 端口。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler

    非常感谢您的信任。

    另一个问题是、根据我对 P82B96 数据表的理解、P82B96 无法在第一个解决方案中实现。 根本原因是什么?

    非常感谢!

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们的应用程序团队目前因美国假期而不在办公室。 我们的回复可能会出现延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我假设您参考的是第一个解决方案:  

    请将这些设备替换为 P82B96、而不是 P822B715。  

    原因是输出与输入电压裕度。  

    对于 SX/Sy 上的 VOL、它非常大:  

    如果最大输出为 1V、则需要低于连接到 MCU 的第二个 P82B96 的 VIL。 请参阅器件的 VIT 规格。  

    对于 SX/Sy、VIT 的最大输入电压 (max)= 0.7V。  

    这意味着对于 1V 的输出、第二个缓冲器可能无法理解逻辑低电平。 因此、连接到第二个 P82B96 的任何设备都可能看不到逻辑低电平。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler

    明白。 非常 感谢。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler

    明白。 非常 感谢。 另一个问题。

    客户是否可以将以下拓扑用于 P82B96 和 P82B715? 借助这种拓扑、客户可以节省一个器件并降低成本。

    谢谢。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    这应该会起作用。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler

    明白。 非常感谢。

    此致

    Bill