This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:FPD-Link III 串行器/解串器器件 (DS90UB928Q-Q1) 2.4GHz (PCLK = 69MHz) 锁定问题和 LCBL 模式建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620957/ds90ub928q-q1-fpd-link-iii-serdes-devices-ds90ub928q-q1-2-4-ghz-pclk-69-mhz-lock-issue-and-lcbl-mode-advice

器件型号: DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB927Q-Q1

您好、

我们将使用运行频率约为 2.4GHz (PCLK = 69MHz) 的 FPD-Link III 串行器/解串器器件 (DS90UB927Q-Q1 至 DS90UB928Q-Q1)、运行频率为 2 至 5 米的 Cat6/Cat6a 以太网电缆。

最近、在升级到更大的 LCD 屏幕以将 PCLK 从 40MHz 增加到 69MHz 后、我们开始遇到锁定压降问题、目前正在调查原因。 我们确定的一个方面是长电缆模式 (LCBL) 以及 AEQ 及其相关寄存器 (0x35、0x3B、0x44、0x45)。 虽然这些寄存器似乎会影响性能、但主数据表 (SNLS417A) 没有提供有关如何配置这些寄存器或正确序列的足够详细信息。

请提供以下指导:

  1. 是否有任何有关 AEQ 寄存器的文档或说明、以及应如何配置这些寄存器以用于 LCBL 模式?
  2. 是否有关于何时使用 LCBL 的建议(例如启用此模式的电缆长度阈值)?
  3. 鉴于电缆长度在 2m 和 5m 之间不等、我们应该考虑在此范围内动态打开或关闭 LCBL 吗?

这是一个高度优先事项、因此、我们非常希望得到任何及时的援助。

提前感谢您、

Lee Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    感谢您与我们联系。

    遗憾的是、您选择的电缆不受支持、因为其插入损耗和回波损耗不符合我们的通道规格。 这种类型的电缆主要设计用于以太网连接(例如计算机,路由器和交换机)、不适用于我们的应用。

    此外、信号导体直径太小、电缆没有适当的屏蔽以防止串扰、这可能会影响性能。

    我们建议使用具有 535-3 电缆类型的 HSD 连接器、以确保符合我们的通道要求。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何问题、敬请告知。


    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aeron:

    感谢您的回复、这对我们帮助很大。 查看 HSD 连接器和关联的电缆。

    因此,我们完全理解长电缆模式,并有一个全面的答案是可以回答我的问题,有关这方面的细节如下:-

    1. 是否有任何有关 AEQ 寄存器的文档或说明、以及应如何配置这些寄存器以用于 LCBL 模式?
    2. 是否有关于何时使用 LCBL 的建议(例如启用此模式的电缆长度阈值)?
    3. 鉴于电缆长度在 2m 和 5m 之间不等、我们应该考虑在此范围内动态打开或关闭 LCBL 吗?

    提前感谢您、

    Lee Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee Smith:

    没问题。

    遗憾的是、我们没有可用于手动配置 AEQ 寄存器的文档。

    关于以太网性能、我们观察到与 FPD-Link 器件配合使用时其性能显著下降。 当前使用的电缆不符合此器件的通道规格要求、这可能会导致性能不佳。

    如果您需要获取通道规格、可以联系当地的 TI FAE。

    Aaron