Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1, DS90UB928Q-Q1
器件型号: DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB927Q-Q1、
您好、
我们将使用运行频率约为 2.4GHz (PCLK = 69MHz) 的 FPD-Link III 串行器/解串器器件 (DS90UB927Q-Q1 至 DS90UB928Q-Q1)、运行频率为 2 至 5 米的 Cat6/Cat6a 以太网电缆。
最近、在升级到更大的 LCD 屏幕以将 PCLK 从 40MHz 增加到 69MHz 后、我们开始遇到锁定压降问题、目前正在调查原因。 我们确定的一个方面是长电缆模式 (LCBL) 以及 AEQ 及其相关寄存器 (0x35、0x3B、0x44、0x45)。 虽然这些寄存器似乎会影响性能、但主数据表 (SNLS417A) 没有提供有关如何配置这些寄存器或正确序列的足够详细信息。
请提供以下指导:
- 是否有任何有关 AEQ 寄存器的文档或说明、以及应如何配置这些寄存器以用于 LCBL 模式?
- 是否有关于何时使用 LCBL 的建议(例如启用此模式的电缆长度阈值)?
- 鉴于电缆长度在 2m 和 5m 之间不等、我们应该考虑在此范围内动态打开或关闭 LCBL 吗?
这是一个高度优先事项、因此、我们非常希望得到任何及时的援助。
提前感谢您、
Lee Smith