This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:IBS 模型未通过解析器检查、第 TCAN3413DR 部分

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617618/tcan3413-ibs-model-fails-parser-check-part-tcan3413dr

器件型号: TCAN3413

我刚刚从 TI.com 网站下载了 CAN 总线缓冲器器件 TCAN3413DR 的 IBS 文件。 它未通过 IBS 解析器检查、以下是日志:

IBISCHK7 v7.2.0

 

检查功能  

注(第 122 行)-下拉最小数据是非单调的

注意(第 123 行)-下拉典型数据是非单调的

警告 — 模型 CANH:当指定了 C_comp_pullup、C_comp_pullup、C_comp_power_clamp 或 C_comp_GND_clamp 时、不应指定 c_comp

警告 — 型号“CANH":“:应指定 Vmeas 正时测试加载参数

注意(772 行) -下拉最小数据是非单调的

注意(第 845 行)-上拉最小数据是非单调的

警告 — 型号 CANL:当指定了 C_comp_pullup、C_comp_pullup、C_comp_power_clamp 或 C_comp_GND_clamp 时、不应指定 c_comp

警告 — 型号“CANL":“:应指定 Vmeas 时序测试负载参数

注意 — 模型的组合下拉:CANL 最小数据基于分段线性插值是非单调的

注意 — 模型的组合上拉电阻:CANL 最小数据基于分段线性插值是非单调的

注意 — 模型的组合下拉:CANH 典型数据基于分段线性插值是非单调的

警告 — 型号 Canh:【上升波形】

     [R_夹 具]= 30 欧姆且[V_夹 具]= 3.3V

     的典型列直流端点为 2.80V 和 3.27v、但

     对模型的 I-V 表施加等效负载可得出

     不同电压 (2.80V 和 3.30V)、

     差值  分别为 0.00%和 5.75%。

警告 — 型号 Canh:【下降波形】

     当[R_夹 具]= 30 欧姆且[V_夹 具]= 0V 时

     具有 0.38V 和 2.70v 的典型列直流端点、但

     对模型的 I-V 表施加等效负载可得出

     不同电压 (0.38V 和 2.75V)、

     差值  分别为 0.05%和 2.23%。

注意 — 模型的组合下拉:CANH 最小数据基于分段线性插值是非单调的

错误 — 模型 CANH:【下降波形】

     当[R_夹 具]= 30 欧姆且[V_夹 具最小值]= 0V 时

     最小列直流端点为 0.12V 和 1.93V、但

     对模型的 I-V 表施加等效负载可得出

     不同电压 (0.11V 和 2.15V)、

     差值 分别为 0.17%和 10.87%。

警告 — 型号 Canh:【上升波形】

     [R_carantity]= 30 欧姆且[V_carantity_max]= 0V

     具有 0.95V 和 3.27v 的最大列直流端点、但

     对模型的 I-V 表施加等效负载可得出

     不同电压 (0.95V 和 3.22V)、

       分别为 0.06%和 2.16%。

错误-

   元件“TCAN":“:之前未在引脚部分中声明 Diff_Pin “CANL"。“。

错误-

   元件“TCAN":“:之前未在引脚部分中声明 INV_PIN“CANH"。“。

 

错误 :3.

警告:7.

 

文件失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    今天是一个假期。 请提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我已经与设计团队并行跟进并等待他们的反馈。

    同时、您能否帮助确认是否对 TCAN33X IBIS 模型有任何问题? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael。 使用委员会解析器和 Hyperlynx 解析器时、IBS 模型有多种故障。 这些是误差。 请注意下面显示错误的位置。  

    IBISCHK7 v7.2.0


    注(第 122 行)-下拉最小数据是非单调的
    注意(第 123 行)-下拉典型数据是非单调的
    警告 — 模型 CANH:当指定了 C_comp_pullup、C_comp_pullup、C_comp_power_clamp 或 C_comp_GND_clamp 时、不应指定 c_comp
    警告 — 型号“CANH":“:应指定 Vmeas 正时测试加载参数
    注意(772 行)-下拉最小数据是非单调的
    注意(第 845 行)-上拉最小数据是非单调的
    警告 — 型号 CANL:当指定了 C_comp_pullup、C_comp_pullup、C_comp_power_clamp 或 C_comp_GND_clamp 时、不应指定 c_comp
    警告 — 型号“CANL":“:应指定 Vmeas 时序测试负载参数
    注意 — 模型的组合下拉:CANL 最小数据基于分段线性插值是非单调的
    注意 — 模型的组合上拉电阻:CANL 最小数据基于分段线性插值是非单调的
    注意 — 模型的组合下拉:CANH 典型数据基于分段线性插值是非单调的
    警告 — 型号 Canh:【上升波形】
    [R_夹 具]= 30 欧姆且[V_夹 具]= 3.3V
    的典型列直流端点为 2.80V 和 3.27v、但
    对模型的 I-V 表施加等效负载可得出
    不同电压 (2.80V 和 3.30V)、
    差值分别为 0.00%和 5.75%。
    警告 — 型号 Canh:【下降波形】
    当[R_夹 具]= 30 欧姆且[V_夹 具]= 0V 时
    具有 0.38V 和 2.70v 的典型列直流端点、但
    对模型的 I-V 表施加等效负载可得出
    不同电压 (0.38V 和 2.75V)、
    差值分别为 0.05%和 2.23%。
    注意 — 模型的组合下拉:CANH 最小数据基于分段线性插值是非单调的
    错误 — 模型 CANH:【下降波形】
    当[R_夹 具]= 30 欧姆且[V_夹 具最小值]= 0V 时
    最小列直流端点为 0.12V 和 1.93V、但
    对模型的 I-V 表施加等效负载可得出
    不同电压 (0.11V 和 2.15V)、
    差值分别为 0.17%和 10.87%。
    警告 — 型号 Canh:【上升波形】
    [R_carantity]= 30 欧姆且[V_carantity_max]= 0V
    具有 0.95V 和 3.27v 的最大列直流端点、但
    对模型的 I-V 表施加等效负载可得出
    不同电压 (0.95V 和 3.22V)、
    分别为 0.06%和 2.16%。
    ERROR -
    元件“TCAN":“:之前未在引脚部分中声明 Diff_Pin “CANL"。“。
    ERROR -
    元件“TCAN":“:之前未在引脚部分中声明 INV_PIN“CANH"。“。

    错误:3.
    警告:7.

    文件失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的、我分享的 IBIS 模型 是针对不同的模型。 还是意味着两个模型具有相同的误差?

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我只关注一个 IBS 文件、即 TI 文件“SLLM508.zip",“,其中、其中包含压缩的 IBS 文件“tcan34xx.ibs"。“。 这是我唯一感兴趣的文件、也是我在这种情况下编写的唯一文件。 也许您指的是 IBS 检查器报告、我重复了该报告、因为我不确定我们是否完全沟通。 我在一周前提交了这种情况,你有没有从那些负责,他们是否也得到 IBS 解析器检查错误,或正在努力解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我已在内部跟进以解决您的“tcan34xx.ibs"问题“问题。

    但是、我建议  现在使用此不同的 TCAN33X IBIS 模型、直到 34x 模型得到解决、 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    谢谢、有关更新后的设计 IBIS 模型、请参阅下方。

    e2e.ti.com/.../tcan34xx.ibs

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意新文件要好得多,并且不会从解析器产生错误。 我仍然收到警告、但可能它们不像原始错误那么严重。 我将继续使用新的 tcan34xx.ibs 文件进行 CAN 总线仿真。 天。 “已解决。“