This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:需要明确"S"版本的 IO 电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623235/dp83tg721s-q1-need-clarity-on-io-voltage-of-s-version

器件型号: DP83TG721S-Q1

我们计划使用 DP83TG721S-Q1 希望阐明电源要求。

  1. 中的示例 “S"版本“版本 、请执行 VDDA VDDIO 需要提供相同的电压?

  2. 是否必须使用 PHY VDDA 电源和 处理器 I/O 电源[SGMII 域电源] 是相同的、或者根据给定的顺序、它们是否可以由不同的 3V3 电源轨供电?

 image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    无论 R 或 S 版本如何、VDDIO 和 VDDA 都不需要具有相同的电压。 所选的 VDDIO 电平不会影响 SGMII 电压电平、因为这基于 VDDA 电源。   

    我假设您的处理器供应商也是如此、但请咨询他们。 SGMII 输入规格必须与以下规格匹配。  

    谢谢、

    David