This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD441:关于回流焊期间的元件倾斜

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620402/esd441-regarding-component-tilting-during-reflow

器件型号: ESD441

您好的团队、

当客户使用回流焊工艺将 ESD441DPLR 和 ESD341DPLR 安装在 PCB 上时、观察到元件倾斜。
 µm 数据表、使用 100 μ m 金属掩模厚度、0.28mm× 0.25mm 金属掩模孔径尺寸 和建议的焊盘图案执行了实施。
如果上述信息有任何不准确之处或问题,请告知。
此致、
Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:  

    这应该没问题。 我正在与我们的包装团队确认这一点、并会在我有答案时回复您。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenzie-San、

    感谢您的支持。

    关于上述问题、请告知您目前的调查状况。
    此外、我们还与客户进行了进一步的确认、并提出了一些其他问题以供您查看。

    --------------------------------------------------------------------------------

    我们还确认了回流焊条件。
    在组装之前、进行了温度曲线测量、我们确认整个 PCB 均热、条件处于 TI 建议的温度范围内、并且没有达到过高的峰值温度。
    对于相关的 PCB、未观察到这些问题。

    N₂、回流焊在氮气(μ m)环境下进行、氧气浓度为 3000ppm 或更低。
    使用的焊锡膏是标准的 Sn96.5–Ag3.0–Cu0.5 合金、熔化温度为 217–220°C 、粘度为 200 Pa·s

    需要注意的是、在本例中观察到的倾斜不是沿部件的短轴方向、而是沿长轴方向的旋转倾斜、几乎所有单元上都发生了倾斜。
    因此、我们认为、仅靠左侧和右侧焊盘之间焊料量的简单不平衡无法充分解释这种现象。

    在这方面、请您确认以下几点:

    • 是否有任何报告的情况表明、在回流过程中、此封装沿长轴方向倾斜?
    • 当此封装与 CPU 等大型元件一起组装到 PCB 上时、是否应考虑任何特定于封装的组装注意事项或注意事项?

    虽然我们认为已正确遵守了一般装配条件、但如果您能尽可能分享应考虑的任何特定于封装的结构特性或设计注意事项、我们将不胜感激。

    --------------------------------------------------------------------------------

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:  

    另一位客户也提出了这个问题、我们正在与封装和制造团队合作、以获取有关正确焊接器件和未正确焊接器件的信息。 并了解设备可以继续运行的倾斜度。  

    我会在接下来的几天回复您、提供更详细的信息。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenzie-San、

    感谢您的支持。 我期待与您合作。
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:  

    我回来了。 由于尺寸的原因、此封装的长轴上通常会出现倾斜。 为了管理倾斜、最好遵循模板设计并控制焊锡膏量。 焊锡膏过多可能会导致倾斜度增加。  

    有些封装具有侧壁、称为可湿性侧面封装、这有助于减少焊料向上到达封装侧面时产生的倾斜度。 目前我们没有具备此功能的器件、但我们正在努力开发。  

    此致、

    McKenzie