This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:确认在 18V 至 3.3V 下运行

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623700/tca9546a-confirming-18-v-to-3-3v-operation

器件型号: TCA9546A

您好:

我们已成功使用 TCA9546APWR、用于多种设计。 然后、所有电源轨均为 3.3V。 在此设计中、很少的从器件为 1.8V。

主机为 3.3V、SC2/SD2 应连接到 1.8V 电源轨的从器件。 其余的 SC/SD 引脚将以 3.3V 连接到从器件。

根据数据表的图 16、似乎这次必须用 1.8V(而不是 3.3V)为 TCA9546APWR 供电。  

谢谢、

Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机在靠近处理器的源端上拉至 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divakar:

    当上拉电压不同时、Vpass 不得大于最低总线电压。 在本例中、这意味着 Vpass <= 1.8V。 根据应用曲线、在 Vpass <=1.8V 时、VCC 必须小于~2.8V、因此 1.8V 可以是良好的电源电压。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、原理图图示很好? 请参阅上面的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divakar:

    您只需确保 VCC 未连接到 3.3V、此时它看起来仍处于连接状态。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是。 它就是这样命名的。 电源从右向左流动。 我会更改名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么不用担心

    Katy