This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:当 DP83822 PHY 处于 RMII 主模式时、RMII TX 时钟移位(寄存器 0x0017、位 8)是否工作?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623029/dp83822hf-does-rmii-tx-clock-shift-register-0x0017-bit-8-work-when-the-dp83822-phy-is-in-rmii-master-mode

器件型号: DP83822HF

您好 TI 支持团队:

我们使用 DP83822 进行 RMII 主模式设计、想确认 RMII TX 时钟移位功能的行为。

环境:
PHY 模式:RMII 主模式(PHY 向 MAC 输出 50‑MHz 基准时钟)  
MAC 时序:TX 延迟(MAC TX 路径的内部延迟)=最大 14ns  
PHY 时序:我们需要确保 PHY 上的设置时间至少为 4ns
周期基础:50MHz→每个周期 20ns

在这些限制条件下、我们允许的偏斜预算变得非常严格:REF_CLK 和 TXD (MAC→PHY) 之间的偏斜必须在 2ns 范围内、以便满足 4ns 的设置时间 (20ns 周期、MAC TX 延迟高达 14ns)。 然而、根据我们线路板的 SI 分析、我们目前估计:
- REF_CLK 偏斜≈2.0ns
- TXD 偏斜≈1.5ns
这些值超出了预期预算。

问题:为了提高时序裕度、我们是否可以在** RMII 主模式**中使用** RMII TX 时钟移位**(RCSR 0x0017、位 8) 以便 PHY 在内部移位** TX 采样时序**(相对于 TXD/TX_EN)? 简而言之、**当 PHY 是 RMII 主模式时、此功能是否可以运行**、在我们的情况下、是否建议增加建立/保持裕度?

如果存在任何与模式‑相关的注意事项(例如位极性,与其他 RMII/RCSR 位的交互)或关于 RMII 主模式下有效移位值的正式说明、您能否提供建议并向我们指出相关文档?

提前感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoya-San:  

    遗憾的是、RMII TX 时钟移位 仅适用于 RMII 从模式。 为了增加时序裕度、将 PHY 置于从模式并控制 MAC 侧的时序可能会更容易。  

    此致、
    j


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    我知道、RMII TX 时钟移位功能仅在 PHY 配置为从器件时有效。

    我还有一个关于 RX 侧的问题。
    在 RGMII 实施时钟‑移位机制时、RMII 是否也为 RX 提供任何时钟‑移位功能?

    此致、
    Ryoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoya-San:  

    RMII 没有 RX 时钟移位。  

    此致、
    j