器件型号: AM26LV32E-AM26F EP
团队、
我的客户有以下问题:
我认为 AM26LV32EMDREP 和 AM26LV32EIDRG4 作为已停产 DS26LV32ATMX/NOPB 的 FFF(形式,时基故障,功能)替代产品、数据表中列出了一些未针对相反器件定义的参数。 如果可用/适用、您是否能够提供以下参数? 我不确定您是否能够为 DS26LV32ATMX/NOPB 提供任何内容、因为它已过时、但我想问一遍。
DS26LV32ATMX/NOPB :
结至外壳热阻
工作虚拟结温
差分输入电压
共模输入电压
高电平输出电流
低电平输出电流
功率耗散电容
AM26LV32EMDREP/AM26LV32EIDRG4:
结至外壳热阻
输出短路电流
上升时间 (20%至 80%)
下降时间 (80%至 20%)
谢谢、
Aaron