This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E-AM26F EP:DS26LV32ATMX/NOPB 与 AM26LV32EIDRG4

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624307/am26lv32e-ep-ds26lv32atmx-nopb-vs-am26lv32eidrg4

器件型号: AM26LV32E-AM26F EP

团队、  

我的客户有以下问题:  

我认为 AM26LV32EMDREP 和 AM26LV32EIDRG4 作为已停产 DS26LV32ATMX/NOPB 的 FFF(形式,时基故障,功能)替代产品、数据表中列出了一些未针对相反器件定义的参数。 如果可用/适用、您是否能够提供以下参数? 我不确定您是否能够为 DS26LV32ATMX/NOPB 提供任何内容、因为它已过时、但我想问一遍。

 

DS26LV32ATMX/NOPB

结至外壳热阻

工作虚拟结温

差分输入电压

共模输入电压

高电平输出电流

低电平输出电流

功率耗散电容

 

AM26LV32EMDREP/AM26LV32EIDRG4:

结至外壳热阻

输出短路电流

上升时间 (20%至 80%)

下降时间 (80%至 20%)

 

谢谢、  

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    让我四处挖掘、看看我们是否有任何这些信息。 我将于明天得到 EOD 的回应。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    下面是我设法找到的:

    DS26LV32ATMX/NOPB

    结至外壳热阻:37.1 C/W

    运行虚拟结温: 150°C

    差分输入电压:+/–14V

    共模输入电压:+/–7V

    高电平输出电流:未知(绝对最大值为+/NVM –25mA)

    低电平输出电流:未知 (绝对最大值为+/NVM –25mA)

    功率耗散电容:未知

     

    AM26LV32EMDREP/AM26LV32EIDRG4:

    结至外壳热阻:38.2 C/W

    输出短路电流:未知

    上升时间 (20%至 80%):不适用 — 上升时间现在使用 10%至 90%、其典型值为 5ns。  

    下降时间 (80%至 20%):不适用 — 与上述相同- 5ns

    此致、

    Ethan