This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如何匹配 SER 和 DES 之间的交流耦合电容器(STP 电缆)

Guru**** 2807525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625527/ds90ub948-q1-how-to-match-ac-couple-capacitor-between-ser-and-des-stp-cable

器件型号: DS90UB948-Q1

我有一个问题:我们设计 948 显示器侧.  

此显示屏需要与许多不同的 Ivis 配合使用—IVI 可能使用 947,941 和 981。

在 948 数据表中:33nf~100nF match 929/947/949

  1. 如果我们选择 33nf、我可以匹配 941(IVI 侧)吗? 在 941 数据表中:仅提及 100nF。
  2. 我可以使用这种配对吗?941:100nF、948:33nf
  3. 是否要求 SER 交流电容值等于 DES 交流电容值?“
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    无需完全匹配串行器和解串器之间的交流耦合电容器。 您使用的是 STP 模式还是同轴电缆模式?

    为了保持一致性、我建议在链路两侧使用 0.1 µF 电容器。 33nF 值主要用于在同轴电缆模式下向后兼容 92x 器件。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我们使用 STP 模式、 如果我们使用 941(100nF)+948(33nf)、会有什么影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    与 FPD-Link 信号串联的交流耦合电容器用于阻断直流电压、同时允许高速交流信号通过。 FPD-Link 使用直流平衡编码方案、因此在每侧使用不同的电容值通常是可以接受的。 因此、只要一侧使用 33nF、而串行器侧使用 100nF、就不会出现问题、前提是这两个值都在建议范围内。

    Aaron